This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430G2553:多个表达式视图不是独立的

Guru**** 3023410 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/910803/ccs-msp430g2553-multiple-expression-views-are-not-independent

器件型号:MSP430G2553

工具/软件:Code Composer Studio

我打开了表达式视图。并添加了表达式。 然后、我打开了一个新视图。 它是第一个视图的分离副本、正如我或多或少所期望的那样。 但是、当我向任一视图添加新表达式时、该表达式会出现在两个视图中。 这不是我所期望的,而是违背了开放新的表达观点的目的。 这是 Open New View 的工作方式吗? 这不是内存浏览器的工作方式。 在内存浏览器中、我有独立的视图

CCS 版本:9.2.0.00013

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、这是表达式视图的预期行为。 这是 Eclipse 限制。 这方面有一些未发现的 Eclipse 错误。 我们需要解决这些问题、以便我们可以在 CCS 中获取它们

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 感谢您的解释。