This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OMAP-L138:使用 GNU 编译器的 HPI 引导起始地址

Guru**** 3020190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/910975/omap-l138-hpi-boot-start-address-with-gnu-compiler

器件型号:OMAP-L138
Thread 中讨论的其他器件:OMAPL138

你(们)好。

我使用 gcc v7.1作为编译工具链。 HPI 引导遇到问题:如果通过 HPI 引导、TI 引导加载程序将在0x8000000上提供一个4字节地址(程序入口点)。 在 HPI 传输结束时、TI 引导加载程序从0x80000000读取程序入口点地址并分支到该地址。

在我们的旧 Keil ARM 工具链中、在汇编器启动文件中将此地址写入0x8000000是一项简单的任务:

区域开始、只读
DCD 启动程序 

START_Prog 是程序入口点、DCD 读取地址、段 Start 被加载到0x8000000。

GNU 汇编语法中是否存在与 DCD 等效的语法? 在 ARM 文档中、它说用户可以使用.word Start_Prog、但此配置对我无效

此致、

Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christian、

    我们仅支持在 OMAPL138中的 ARM9上进行开发的 TI ARM 工具链、因此我无法在此处提供任何指导。 如果那里的工具链倒角可以提供有关此主题的任何指导、我将把它移至编译器论坛。

    此致、

    Rahul