This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28335:CCS6.0安装失败

Guru**** 3020190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/910970/ccs-tms320f28335-ccs6-0-installation-failed

器件型号:TMS320F28335

工具/软件:Code Composer Studio

在 win10操作系统下,CCS6.0安装失败。 需要验证代理信息、我应该如何处理这种情况? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请注意、CCSv6.1.3是第一个正式支持 Windows 10的 CCS 版本。 我建议至少更新到该版本。

    但我建议更新到更新的 CCS 版本。 如果您在32位 Windows 上、请尝试8.3.1。 如果您在64位 Windows 上、请尝试10.0。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我

    我尝试安装 更新版的 CCS、成功了。

    非常感谢您的回复。