This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CCStudio:'com.ti.uIA&'v2.0.6.52当前未安装

Guru**** 3020190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/910429/ccs-ccstudio-com-ti-uia-v2-0-6-52-is-not-currently-installed

器件型号:CCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

导入项目时出现此错误:

产品"com.ti.uIA" v2.0.6.52当前未安装、并且没有可用的兼容版本。 请安装此产品或兼容版本。 CC26405X5 CC26405X5问题

以前没有发生过这种情况。 不是用户如何安装所需的产品。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用的是哪个版本的 CCS? 您使用的是哪个目标器件和 SDK?
    您是从 SDK 还是从自己的项目导入示例项目?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用的是6.1.1版。 我已经从 http://downloads.ti.com/dsps/dsps_public_sw/sdo_sb/targetcontent/uia/2_00_06_52/index_FDS.html 下载了 UIA v2.0.6.52

    但我不确定如何将其安装到 CCS 中。

    我已将其放置在 C:/ti 目录中、但 CCS 未检测到它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     CCS 未检测到将 UIA v2.0.6.52文件夹放置在任何"产品发现路径"中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否在 c:\ti、(ie) C:\ti\UIA_2_00_06_52中提取了 UIA 文件夹? 如果是、CCS 的下一次重新启动应该会检测到它。  

    在我的 CCS 6.1.0中、当我将 UIA 解压到 c:\ti 后启动 CCS 时、它会发现它


    我选择它来安装产品,安装后,它会显示在“已安装产品”列表中的“Window->Preferences”下。