This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMS320C6727:从 CCS3.3更新到 CCS7时、C6727出现问题

Guru**** 3020190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/910912/compiler-tms320c6727-issue-with-c6727-when-updating-from-ccs3-3-to-ccs7

器件型号:TMS320C6727

工具/软件:TI C/C++编译器

大家好、我正在将 C6727项目从 ccs3.3更新为 ccs7。 问题发生在某个地方。

"Warning #16002-D:Build attribute vendor section TI" missing in "./lib/applySystemPatch.obj:compatibility cannot be determined"(警告#16002-D:构建属性供应商段"..:无法确定兼容性)

"未定义的首次引用
符号
------ --------
int00"

CCS3.3中没有显示这些警告和错误、CCS3.3中的编译器版本为 TMS320C6000 Verion 6.8.0、而 CCC7中的编译器版本为7.4

 我想知道编译器 v6是否适用于 ccs7。  如果我将编译器版本更改为6.08、这些问题是否会得到解决? 我可以在哪里下载该版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于...

    [引用 USER="Guanglei"]“警告#16002-D:构建属性供应商部分 TI 在"../lib/applySystemPatch.obj:无法确定兼容性”中丢失了"

    此论坛帖子 讨论了类似的情况。   

    关于...

    [引用 user="Guanglei"]"未定义的第一个引用
    符号
    ------ --------
    int00 "

    我不确定发生了什么。  请再次执行 CCS 编译。  在"Console"(不是问题)视图中、请使用 "Copy Build Log"图标将所有构建消息和诊断保存到文本文件中。  命名文件时、请使用扩展名.txt。  请将此文本文件附加到您的下一个帖子。

    谢谢、此致、

    乔治