请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CCStudio 工具/软件:Code Composer Studio
您好、专家:
我使用 CCS 仿真器 估算函数运行时间。 为了 优化 c66x 运行时间,在 funciton,在函数。之后读取 TSCL TSCH
但它的错误,某些函数具有327个周期,其他为5727。结果低于:
我的问题是:
1、为什么两个结果 差别很大?如何使用它来估算函数时间?
2 μ s,估算 功能时间?的另一种方法
我的仿真器 DSP 是 TMS320C6608,在 CPU 上运行0,CCS 视觉是 CCS 5.5
谢谢。
彭唐