This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TDA2HV:系统崩溃

Guru**** 2385740 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/910684/ccs-tda2hv-system-crash

器件型号:TDA2HV

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我的问题如下:

当程序崩溃时、如下所示:

[CortexA15_0]
MAC 端口0地址:
00-35-ff-ad-15-F8
PHY 状态:在 MAC 端口0
上找到 PHY 1网络添加:if-1:192.168.1.4
链接状态:1000Mb/s 在 PHY 上的全双工1
在
TaskCreate ()运行后创建客户端!!
---- ThreadType_Task
中发生 SendClientTCP 启动工作异常。
任务句柄:0x89925bc4。
任务堆栈基地址:0x89926628。
任务堆栈大小:0x2000。
R0 = 0x89928515 R8 = 0x8992bc30
R1 = 0x8992bf42 R9 = 0x89928fa0
R2 = 0x8992bf42 R10 = 0x00000000
R3 = 0x000070 R11 = 0x89925ef8
R4 = 0x84000016 R12 = 0x8992bf40

= 0x899248 Rr

= 0x8998 Rf = 0x8998 Rf = 0x8998 Rf 8 = 0x8998 R248 = 0x8998 Rf = 0x998 (Rf 8) R248 = 0x8998 Rf 8 = 0x8998 Rf 8 (Rf 8 = 0x998 = 0x998) R248 Rf 8 (Rf 0x89928fa0
DFSR = 0x00000221 IFSR = 0x00000000
DFAR = 0x8400002e IFAR = 0x00000000
ti.sysbios.family.arm.exc.exc.exc 例外:第205行:E_dataAbort:PC = 0x89839af8、LR = 0x8992bb6c。
xdc.runtime.Error.raise:终止执行 

如何解读显示的信息? 这意味着什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    错误消息表示在 RTOS 任务(ThreadType_Task)发生异常-该任务位于指定的"任务句柄"地址。

    异常类型是 ARM 数据中止(底部消息)、程序无法从中恢复。   

    除此之外、我会将此重定向给 TI-RTOS 本身的专家、但您应该看看堆栈损坏、堆不足、未初始化变量、缓冲区溢出等问题 运行时对象视图(菜单 Tools→Runtime Object View)应该有助于获得更多见解。  

    此致、

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的乔治:

    您还可以查看以下内容: https://training.ti.com/debugging-common-application-issues-ti-rtos

    Todd