This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F2616:CCS/MSP430F2616

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F2616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/910230/ccs-msp430f2616-ccs-msp430f2616

器件型号:MSP430F2616

工具/软件:Code Composer Studio

CCS9和 CCS4在我们的计划“antisowqWide_INTfinal.asm”中的区别

1)    可以调试和下载此程序"antisowqWide_INTfinal.asm"到目标 MSP430F2616

由 CCS4 (PC (WindowsXP-MSP-FET430UIF)提供。

2) 2)    当该程序在 CCS9、Windows10 PC 上调试时、

出现以下错误按摩。

 错误(3项)

  [E0200]无法  

  gmake ***[antisowqWide_intfinal.obj]错误1

  gmake 目标"全部"不会由于错误而重新生成

(问题1)

什么是错误编号“E0200”?

要了解有关错误“E0200”的更多信息,我们应如何检查和

请告诉我如何解决“E0200”问题。

(问题2)  

什么是 gmake 错误?

要修复 gmake 错误、我们应该检查并执行什么操作?

此致

任 ISHINO

益泰科技股份有限公司

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="ISHINO ren "]

    当在 CCS9、Windows10 PC 上调试该程序时、

    出现以下错误按摩。

     错误(3项)

      [E0200]无法  

      gmake ***[antisowqWide_intfinal.obj]错误1

      gmake 目标"全部"不会由于错误而重新生成

    [/报价]

    如果您比较两个工程(CCSv4与 CCSv9)的编译设置、它应该会给出导致错误的原因。 查看 CCS 编译控制台 以了解工程设置的详细信息。 此视图比 CCS Problems 视图提供更多详细信息。 仔细查看编译器/汇编器设置和错误。

    如果您仍需要进一步的帮助、请将两个构建日志保存到文本文件并将其附加到此处。 下面介绍了保存构建日志的过程:
    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/sdto_ccs_build-errors.html#ccs-build-console