This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LS3137:错误-241

Guru**** 3003890 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS570LS31HDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/926798/ccs-tms570ls3137-error--241

器件型号:TMS570LS3137
主题中讨论的其他器件:TMDS570LS31HDK

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我有开发板 TMDS570LS31HDK。  

每当我调试时、CCS 都会返回以下错误消息:

连接到目标时出错:
(错误-241 @ 0x0)
无法访问路由器子路径。
可能发生了安全错误。
确保您的设备已解锁。
(仿真包8.4.0.00006)

电缆工作正常、安装了驱动程序、并尝试使用其他相同的电路板执行相同的步骤。

我尝试使用 Dbgjtag 实用程序对其进行扫描(仅限带复位和复位的完整性检查);但仍会显示241错误消息。

我尝试按照  此帖子中建议的步骤操作 、因为错误与其他硬件相同、但在创建配置文件后、选择目标并尝试按照建议进行连接 、遗憾的是错误再次出现、并阻止我继续执行指示的操作。

最后、我还尝试了 MPROG 和器件 EEPROM 的映像、如 这里针对 XDS100v2所示。

上述操作均未成功完成。 坦率地说、对于如此昂贵的设备(例如相对于 Launchpad)很容易发生故障、我感到非常惊讶。

感谢您的解决方案。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用用户="_mm_"]

    每当我调试时、CCS 都会返回以下错误消息:

    连接到目标时出错:
    (错误-241 @ 0x0)
    无法访问路由器子路径。
    可能发生了安全错误。
    确保您的设备已解锁。
    (仿真包8.4.0.00006)

    [/报价]

    此错误通常是由于器件被锁定所致。 有关错误的更多详细信息以及有关如何进行故障排除的建议、请参阅以下链接:

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_debugging_jtag_connectivity_issues.html#security-error

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复。

    我查看了这些链接、但所有这些链接似乎都是通过电路板上的干预(例如、因为无效时钟)来解决的。 我 根本没有对 AJSM 模块编程。

    我能否得出这样的结论:硬件故障是可逆的、或者我仍然可以通过软件执行一些程序来解锁硬件故障?

    谢谢!

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将提请器件专家注意此主题、以获取进一步的建议。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    闪存中是否有任何代码正在运行? 您能否尝试以下链接中的步骤:

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/hercules/f/312/p/921535/3404928?tisearch=e2e-quicksearch&keymatch=JTAG%20connection,%20DAP#3404928

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉我迟到了。

    由于我使用 TI 开发套件、并且我不能/不想禁用外部振荡器、因此无法按照线程最后一条消息中指示的方式进行解算。

    替代解决方案、对吧? 开发套件在其他方面是无用的、但却是新的。 我认为保修索赔也是一种选择、因为它是在4月最后一次购买的、我在7月27日通过此帖子通知了问题。

    请告诉我。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    以前是否正确连接和编程了电路板? MCU 闪存中是否运行任何代码?  

    插入 USB 电缆时、您能否检查 D12 (在 FTDI 芯片旁边)是否已打开? 如果 D12未导通、稳压器(U25、USB 5V 至3.3V)将停止工作、应进行更换。