This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LC4357:堆栈/内存使用窗口问题

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/926129/ccs-tms570lc4357-stack-memory-usage-windows-problem

器件型号:TMS570LC4357
Thread 中讨论的其他器件:CCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

有"View"->"Stack Usage" 和"View"->"Memory Allocations"。   当您打开这些窗口时、窗口应显示使用情况、还应显示带有条形图/线图的图形/可视化表示。

如果您不确定我的意思,请看这里的电子邮件: https://e2e.ti.com/support/tools/ccs/f/81/t/765321?CCS-TMS570LC4357-Stack-Usage

这从一开始就对我有效。 现在、它已经停止了。  我仍然可以打开窗口、但不再显示图形、只显示数字、也不显示最大/已分配或%使用情况。 不知道原因。

是否有解决此问题的建议?   (除了尝试重新安装 CCS ... 或者,删除我的所有工作区和设置...)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您在哪个主机操作系统上运行 CCS?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ki:

    我在 Linux Fedora 30 x86_64上  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 这似乎与此常见问题解答中的问题相关:

    https://e2e.ti.com/support/tools/ccs/f/81/t/886812

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我给它一个 GO、不、这不能解决它。

    尽管无论如何都应该设置此选项 PROB、但它不会为我解析这些条形图选项。

    ENV SWT_GTK3=0 /opt/ti/ccs1010/ccs/eclipse/ccstudio

    你还有其他要尝试的吗? 在某个位置探测一些 CCS 设置...

    (我应该尝试新的工作区,但我的工作区设置,但我不想为这项工作设置松散的设置...)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    。 我刚刚尝试了快速全新的工作区。  不、这也不能帮助您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这可能是您的 Fedora 版本所特有的内容。 不幸的是,我们没有正式支持 Fedora。  

    您能否提供您在"Stack Usage"视图中看到的问题的屏幕截图?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意,Eclipse 论坛上告诉我,如果您的系统具有 gtk3  3.20或更高版本,则不需要禁用 Gtk3。  事实上,GTK2似乎不再受支持,但足够旧的 Eclipse……

    因此、我认为这不是发行版问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的视图是否与下面的屏幕截图相同?

    https://e2e.ti.com/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/81/CCS9_5F00_3_5F00_linux_5F00_stack_5F00_usage_5F00_incorrect.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ki、

    是的、这就是它的样子 、没有图形。