This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:CCS 10选项文件规范

Guru**** 2995970 points

Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO, CC2538

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/925792/ccs-ccs-10-optionfile-specifications

主题中讨论的其他器件:CCStudio、 CC2538

工具/软件:Code Composer Studio

TI 论坛下午好、  

希望这是一个很好的快速答案、但我在搜索论坛时找不到它、 而 https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_installer-cli.html 帮助页面在选项文件中提供的选项方面没有什么帮助。  

我正在 Windows 10 (1809)上进行10.1.0的无人值守安装、它的运行正常、但不会为应用程序(CCStudio.exe)创建任何快捷方式。 我还在安装一些其他产品、这些快捷方式显示正常。 我已附上 OPTIONFile 的屏幕截图(从有效的9.1.0版本收集)。  

感谢您提供的任何帮助!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Stephen Gemme">希望这是一个很好的快速答案、但我在搜索论坛时找不到它、 而 https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_installer-cli.html 帮助页面在选项文件中提供的选项方面没有什么帮助。  [/报价]我不知道您是否看过它、但在 CCS/CCStudio 中:无人值守安装的选项文件格式是什么? 有人提出了同样的问题。

    响应未提供 OPTIONFile 格式的说明、但建议您在使用 GUI 选择保存响应文件(以及不实际安装任何内容的选项)后运行安装程序、然后将其用于后续无人值守安装。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、Chester。  

    我没有看到该主题、因此感谢您给我发送了链接!  

    遗憾的是、我尝试使用这些参数运行安装程序、但它不起作用。  

    我运行的是:ccs_setup_10.1.0.00010.exe --save-response-file ccs10config.txt --skip-install true

    它不仅保存了配置文件、还安装了所有文件。 当我运行 ccs_setup_10.1.0.00010.exe --help 时,它不会显示以上任一选项都是有效的选择。 下面是它告诉我我可以使用的内容:

    Code Composer Studio 10.1.0.00010
    使用情况:
    
    --help 显示有效选项的列表
    
    --version 显示产品信息
    
    --unattendedmodeui 无人值守模式 UI (仅在无人值守模式下运行时)
    默认值:无
    允许:无最小的最少预装目录
    
    --optionfile 安装选项文件
    默认值:
    
    --debuglevel 详细级别的调试信息级别
    默认值:2.
    允许:0 1 2 3 4
    
    -模式 安装模式
    默认值:Win32
    允许:Win32无人值守
    
    --debugtrace 调试文件名
    默认值:
    
    --enable-components 以逗号分隔的组件列表
    默认值:
    允许:PF_MSP430 PF_MSP432 PF_CC2X PF_CC3X PF_CC2538 PF_C28 PF_TM4C PF_Hercules PF_Sitara PF_OMAPL PF_DaVinci PF_PF_TDA_DRA PF_C55 PF_C6000SC PF_C66AK_KeyStone PF_mmWave_C64MC_PF
    
    -禁用数字电源 PF - PF 组件 以逗号分隔的组件列表
    默认值:PF_MSP430、PF_MSP432、PF_CC2X、PF_CC3X、PF_CC2538、PF_C28、PF_TM4C、PF_Hercules、PF_Sitara、PF_OMAPL、PF_DaVinci、PF_OMAP、PF_TDA_DRA、PF_C55、PF_C6000SC、PF_Sitara、PF_AK_OMAPTM、PF_AMB_F_OMAP、PF_OMAP_OMAP、PF_Pf、PF_MCAMPLE_POWER、P1_POWER、PFC66ST_Pf、Pf、PF、P
    允许:PF_MSP430 PF_MSP432 PF_CC2X PF_CC3X PF_CC2538 PF_C28 PF_TM4C PF_Hercules PF_Sitara PF_OMAPL PF_达 芬奇 PF_OMAP_PF_TDA_DRA PF_C55 PF_C6000SC PF_C66AK_KeyStone PF_mmWave_C64MC_PF
    
    -数字电源安装程序- PF 语言 PF 语言选择
    默认值:EN
    允许:en
    
    --prefix 安装目录
    默认值:C:\ti\ccs1010
    
    --install-Blackhawk Blackhawk 调试探针
    默认值:false
    
    --install-Segger SEGGER J-Link
    默认值:false
    
    
    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您获得的帮助信息是正确的、CCS 安装程序在 CCS 9.2.0中已有很大的变化。

    虽然有等效的选项、但在使用选项文件时没有安装快捷方式的选项。

    我会将其添加为增强请求、但同时您必须手动创建快捷方式、或在同一位置再次运行安装程序、

    不选择任何选项、但结尾处的"创建快捷方式"除外

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否告诉我们 CCS V.10创建响应文件的正确参数(最好不安装软件)?

    我甚至试图成为克里亚夫:

    --save-response-file -->不工作

    --save-optionfile -->不工作

    --save-option-file -->不工作

    软件始终在安装、即使被告知跳过安装也是如此。

    --skip-install true -->不起作用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tobias、

    您可以在以下位置找到命令行选项的完整列表: https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_installer-cli.html

    遗憾的是、新 CCS 中不提供跳过安装。 如果能说明您要实现的目标、我可以尝试并提供帮助。

    谢谢、

    丹麦语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、丹麦人、

    感谢您的快速回复。 跳过选项只是一个"最好的选择"...

    我们真正需要的是在 Windows 7 (x64)和 Windows 10 (x64)客户端上部署 Code Composer Studio 10.1.0.00010的完全无人值守安装、我认为"optionfile"就是这样做的方法。

    但我无法创建选项文件。

    因此我尝试了以下操作(没有选项文件):

    ccs_setup_10.1.0.00010.exe --无人值守模式

    ccs_setup_10.1.0.00010.exe -启用组件 PF_MSP430、PF_MSP432、PF_CC2X、PF_CC3X、PF_CC2538、PF_C28、PF_TM4C、AK_PGA、PF_Hercules、PF_Sitara、PF_OMAPL、PF_Davinci、PF_OMAP、PF_TDA_DRA、PF_C55、PF_Hercules、PF_ME_TR_Pf、PF-TREM_Pf - TRUTE_ME_ME_PF、PF-PF-PF-PF-PF-INSTALL - PF-TRUTE_ME_ME_ME_PF-TREMEND-PF-PF-PF-PF-PF-TRUTE

    在这两种情况下都安装了软件,但安装文件夹与 Manuel 安装有大约2000个文件的区别。

    未安装:58.911文件(4、17 GB)

    Manuel 安装:60.939文件(4、18 GB)

    无人参与安装中缺少什么? ("eclipse"文件夹中缺少大多数文件。)

    我是否应该使用另一个参数?

    有没有方法可以使用 CCS10创建选项文件。

    谢谢、

    托比亚斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tobias、

    命令是等效的。 您能否确认这些差异仅在 eclipse/配置和 eclipse/P2文件夹中?

    如果没有,您是否有机会在上一安装目录的顶部运行第二个命令?   

    丹麦语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、丹麦人、

    第二个命令无法在上的现有命令上运行。 "安装目录无效、请选择其他位置"。

    在 CCS 文件夹中、缺少文件".installedComponents.properties"和".installedProductFamilies"。 大多数其他文件位于 eclipse\plugin 文件夹中。

    (此处应为图片)

    plugins 文件夹:9.666个文件(Manuel)、7.641个文件(无人值守)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否压缩两个安装的 CCS/INSTALL_LOGS 文件夹的内容并附加到此处?  

    谢谢、

    丹麦语