This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28379D:应用程序的真正运行时行为

Guru**** 2999690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/926535/ccs-tms320f28379d-true-runtime-behavior-of-an-application

器件型号:TMS320F28379D

工具/软件:Code Composer Studio

下午好!  

我们正在寻找一种工具(硬件和/或软件)、用于跟踪和测量在 Delfino 平台和 TI-RTOS 内核上运行的应用的性能。  

您会推荐什么?  

您对 Segger 的 SystemView 有何看法?  

提前感谢您的任何提示/建议。  

EME。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric、

    我无法对 SystemView 进行评论、因为我对它没有任何经验。 但是 CCS 有一些用于基准测试的工具、从简单 的配置文件时钟 开始到 RTOS 分析器随附的各种 TI-RTOS 分析工具(请参阅 TI-RTOS 内核用户指南的第9.4节)

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、  

    感谢您的回复。 我们将在未来几周内试用这些工具。 我将向您提出进一步的问题。  

    祝你度过美好的一天!  

    EME。