工具/软件:Code Composer Studio
在选择 Segger 探头的 CCS v10安装后、首次启动后、它希望升级 Segger 探头驱动程序。
这会失败、因为所拉存档已损坏/格式化不正确、因此 CCS 安装/更新失败。 确切的问题是:
文件 JLinkTICCSPlugin_Linux_6.82.2_x86_64.tar.gz
JLinkTICCSPlugin_linux_6.82.2_x86_64 tar.gz:zip 存档数据、至少 v1.0要提取
这不 是 tar (或 gz)格式、在并行 CCS 中运行的内部脚本尝试升级/提取这些文件将会失败、因为它需要 tar。 这是我看到它尝试做的主要事情:
gunzip -c /opt/ti/ccs1010/ccs/eclipse/downloads/JLinkTICCSPlugin_Linux_6.82.2_x86_64.tar.gz | 7za x -si -ttar "-o/tmp/cs1010/Ccs"-y
(忽略/tmp 路径,这是我的 testig)
gunzip 失败:
gunzip JLinkTICCSPlugin_Linux_6.82.2_x86_64.tar.gz
gzip:JLinkTICCSPlugin_Linux_6.82.2_x86_64.tar.gz 有多个条目--未更改
因此整个更新失败。