This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDX654IDKEVM:用于导入单个 PDK 组件的 CCS

Guru**** 2999690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/924799/ccs-tmdx654idkevm-ccs-to-import-individual-pdk-components

器件型号:TMDX654IDKEVM

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我的 SDK RTOS 版本为 06_03_00_106。 CCS 版本为9.3.0。 ~安装在 μ C/ti 文件夹下。 其环境设置如下所示。 PDK 组件和 pdkProjectCreate 的单独编译不起作用。

我想使用 CCS 导入各个驱动程序。 请帮帮我。 谢谢。

此致、

Jeff


用户@TW-Jeff:~/ti$ ls -l
共计68
drwxr-xr-x 7用户4096 Jul 10 17:06 BIOS_6_76_03_01
drwxr-xr-x 4用户用户4096 Jul 10 17:27 ccs930
drwxrwxrwx 2用户用户4096 Jul 10 17:27 CCSExternalReferences
drwxrwxr-x 2用户用户4096 Jul 20 15:41 CCSTargetConfigurations
drwxr-xr-x 7用户用户4096 Jul 10 17:06 CG_xml_2.61.00
drwxr-xr-x 2用户用户4096 Jul 10 17:05 gcc-linaro-7.2.1-2017.11-i686-mingw32_Aarch64-elf
drwxr-xr-x 8用户用户4096 Jul 10 17:05 gcc-linaro-7.2.1-2017.11-x86_64 Aarch64-elf
drwxr-xr-x 9用户用户4096 Jul 10 17:05 IPC_3_50_04_08
drwxr-xr-x 5用户用户4096 Jul 10 17:05 NDK_3_61_01_01
drwxr-xr-x 4用户用户4096 Jul 10 17:05 ns_2_60_01_06
drwxr-xr-x 4用户用户4096 Jul 10 17:05 pdk_am65xx_1_0_7
drwxr-xr-x 6用户用户4096 Jul 21 16:01 processor_sdk_rtos_am65xx_6_03_00_106
drwxr-xr-x 6用户4096 Jul 10 17:06 ti-cgt-arm_18.12.5.LTS
drwxr-xr-x 7用户4096 jul 10 17:07 ti-cgt-pru_2.3.2
drwxrwxrwx 3用户用户4096 Jul 10 17:24 tirex-localserver-3.7.1
drwxr-xr-x 7用户4096 Jul 10 17:06 UIA_2_30_01_02
drwxr-xr-x 10用户用户4096 Jul 10 17:06 xdctools_3_55_02_22_core
用户@~ TW-Jeff:μ C/ti$ CD processor_sdk_rtos_am65xx_6_03_00_106/
用户@TW-Jeff:~/ti/processor_sdk_rtos_am65xx_6_03_00_106来源:setupenv.sh
/home/user/ti/pdk_am65xx_1_0_7/packages
(二
环境配置:
(二
sdk_install_path:/home/user/ti
pdk_install_path:/home/user/ti/pdk_am65xx_1_0_7/packages
pdk_SOC:am65xx
pdk_version:1_0_7
Rules_make:/home/user/ti/pdk_am65xx_1_0_7/packages/ti/build/Rules.make
(二
IPC_platform:AM65XX
IPC_ALT_platform:
PROC_SDK_INSTALL_PATH:/home/user/ti/processor_sdk_rtos_am65xx_6_03_00_106

已配置处理器 SDK 构建环境
秘书长的报告
用户@TW-Jeff:~/ti/processor_sdk_rtos_am65xx_6_03_00_106 cd ./pdk_am65xx_1_0_7/packages
用户@TW-Jeff:~/ti/pdk_am65xx_1_0_7/packages 来源:pdksetupenv.sh
/home/user/ti/pdk_am65xx_1_0_7/packages
(二
环境配置:
(二
sdk_install_path:/home/user/ti
pdk_install_path:/home/user/ti/pdk_am65xx_1_0_7/packages
pdk_SOC:am65xx
pdk_version:1_0_7
Rules_make:/home/user/ti/pdk_am65xx_1_0_7/packages/ti/build/Rules.make
(二
用户@TW-Jeff:~/ti/pdk_am65xx_1_0_7/packages make i2c_clean
make:***没有规则使目标'i2c_clear'。 停下。
用户@TW-Jeff:~/ti/pdk_am65xx_1_0_7/packages cd ti/drv
用户@TW-Jeff:~/ti/pdk_am65xx_1_0_7/packages/ti/drv ls
CAL DSS EMAC fvid2 GPIO i2c ICSS_EMAC IPC McASP mmcsd PCIe PM 电源和串行 SPI UART UDMA USB
用户@TW-Jeff:~/ti/pdk_am65xx_1_0_7/packages/ti/drv cd ../../...
用户@TW-Jeff:~/ti/pdk_am65xx_1_0_7/packages export CCS_INSTALL_PATH=~/ti/ccs930
用户@TW-Jeff:~/ti/pdk_am65xx_1_0_7/packages echo $CCS_INSTALL_PATH
/home/user/ti/ccs930
用户@TW-Jeff:~/ti/pdk_am65xx_1_0_7/packages ./pdkProjectCreate.sh am65xx am65xx_idk Little i2c all arm
========================================================================================================================================================
配置:
SoC:am65xx
板:am65xx_idk
端字节序:小
模块:i2c.
project_type:全部
处理器:ARM
pdk_short_name:/home/user/ti/pdk_am65xx_1_0_7/packages
========================================================================================================================================================
正在检查配置...
pdk_PARTNO:AM65XX
pdk_Eclipse_ID:com.ti.pdk.am65xx
RTSC_platform_name:
RTSC_TARGET:
CCS_DEVICE:
(小部分
在 PDK 中检测所有工程并将其导入工作区/home/user/ti/pdk_am65xx_1_0_7/packages/MyExampleProjects
未检测到工程
项目生成完成
(小部分
用户@TW-Jeff:~/ti/pdk_am65xx_1_0_7/packages make i2c
make:***没有规则使目标'i2c'成为目标'i2c'。 停下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、

    借助 AM65xx、我们已转到模板应用程序、以便使用 Processor SDK 创建和构建 CCS 工程。 因此、虽然 pdkProductCreate 脚本将运行、但它找不到 CCS 项目。

    请查看模板应用程序作为入门指南。 您可以扩展模板应用程序以从 PDK 中引入组件

    http://software-dl.ti.com/processor-sdk-rtos/esd/docs/latest/rtos/index_examples_demos.html#template-application-workshop

    此致、

    Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、

    链接中的第9.1章用于导入现有工程。 我可以这么做。 我的问题是使用 i2c 等 PDK 驱动程序创建工程。 脚本"pdkProjectCreate.sh"无法创建我最初发布的项目。 命令"make i2c"也不起作用。 请帮帮我。 谢谢。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、

    如果您转到 i2c 目录、您应该能够在那里运行 make、它将仅为 i2c 示例构建必要的组件。

    例如(Windows):

    \packages/ti\drv\i2c>gmake SOC="am65xx"

    此致、

    Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 Dave。