Other Parts Discussed in Thread: RM46L852
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我正在运行 Code Composer Studio v 10.0.00010并在 SDK 上针对 RM46L852处理器进行开发。
当我导入 Cortex-R4 CMISS DSP 库 v1.0.0时、这个问题就开始了。
我安装了库、将工程(而不是文件)导入到 CCS 中将配置设置为 ti_math_Cortex 小端字节序浮点。 在 CCS General 属性中、我将 Variant 类型设置为 RM46L852、并将字节序设置为"lit"。
从那时起,我(有时*)收到以下消息:
窗口标题:内部错误
窗口内容:"发生了堆栈溢出错误。 建议您退出工作台。 可能会发生后续错误、并且可能会在没有警告的情况下终止工作台。 有关更多详细信息、请参阅.log 文件。
是否要退出工作台? 是/否按钮
有时我没有收到错误、并且能够使库在我的项目中编译和使用该库。 我正在成功调用 DSP 函数。
但是现在、当我编译项目时、我会收到与"Internal Error - a stack overflow has occurred ..."(内部错误-发生堆栈溢出...)相同的错误消息。
如果我说"否"(请勿退出工作台)、则工程会正确编译、并且我能够运行它。
导致这种新工作台错误/崩溃的原因是什么、如何解决?
请注意、我降级到 Workbench v9.0xxx 以查看崩溃是否消失:它没有消失。 它指向库。