This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2652R:CC2652R1:将时间数字转换器与 TI-RTOS 配合使用会导致错误

Guru**** 3020190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/920264/ccs-cc2652r-cc2652r1-using-time-to-digital-converter-with-ti-rtos-causes-error

器件型号:CC2652R

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我使用 开发板 CC2652R1来实现基于 Project Zero 示例的项目。 对于此应用、传感器控制 器应使用时间数字转换器进行测量。 该转换器可以使用 RCOSC (48MHz 或96MHz)或 XOSC (48MHz)进行时间测量。

我想使用96MHz RCOSC。 将 SCS 文件集成到项目0时、会发生错误(停止目标 CPU 时出现故障:(错误-2064 @ 0x0)、错误:(错误-1170 @ 0x0)无法访问 DAP)。

而是使用 XOSC 时、我的程序正常运行。

我假设错误可能源于 RTOS、因为它使用 RCOSC 进行校准、但它也可能有其他原因。

您知道解决此问题的任何方法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有人可以帮助我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高 VV、

    我现在从假期回来、并将根据我们之前的讨论继续对此进行研究。 由于仍有休假时间、因此工作量相当大、因此可能需要几天时间才能实现这一目标。  

    我需要花一些时间尽量减少项目并隔离可能的情况。 根据旧线程的调试工作、如果器件由调试器供电、而不是由外部供电、我只能重新生成问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。 我要等待。 遗憾的是、您的同事没有回答我提出的有关此问题的新问题。

    您是如何检查外部电源是否未出现此问题的? 我观察到代码在没有调试器的情况下会停止发送和广播、这可能是程序崩溃的迹象。

    希望很快收到您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高 VV、

    我只需将类似这样的器件放在一个器件上、使用调试器从另一个器件供电。 我还使用调试器和外部电源进行了几天的电压监控、没有任何问题、只要使用板载电源、它就会快速发生故障。

    我现在尝试设计一些替代测试用例、看看我是否可以缩小何时/在什么条件下发生的情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、因此无法完全确保 TDC 和蓝牙在您的测试过程中仍能正常工作。

    我是通过电池为电路板供电来执行测试的。 正如我说过的、发送和广播在大约5分钟后停止

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很确定他们是这样做的,我用 LED 监视了 TDC 环路,BLE 在整个测试期间保持广播/接受连接:)在进行电池测试时,您是否断开了调试器电源?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我断开了调试器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高 VV、

    希望随时向您通报我的进度。 我目前正在做一些小步骤/改变、让它在夜间运行。 目前、我将根据 TI-RTOS 校准和时钟切换对传感器控制器代码进行应力测试、以查看它是否与此相关(因为这是项目看起来很常见的一个主要问题)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高 VV、

    我似乎已将其缩小到可能导致它的原因。 但是、我想在分享潜在解决方案之前确认这一点。 只是注意一下、我仍在处理这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高 VV、  

    您能否尝试将附加的文件添加到您的项目中、并查看这是否可以解决您的问题、我的器件现在可以正常运行一段时间:

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/81/PowerCC26X2_5F00_calibrateRCOSC.c