This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:有关使用 TI Studio 编译的问题。 该代码在较旧版本的 studio 上工作。

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/925307/ccs-issues-on-compilation-using-ti-studio-the-code-worked-on-older-version-studio

Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS

工具/软件:Code Composer Studio

在新 Studio 下、我们会遇到以下错误。 错误详细信息:
生成文件:"../rfExamples.cfg

正在制作 package.mak (由于.xdcenv.mak)...
从 package/cfg/rfExamples_pem3.cfg 配置 rfExamples.xem3 ...
subdir_rules.mk:19:目标'Build-1399477071-InProc '的配方失败
JS:"c:/Users/MavinApps/workspace_v10/HUB_RS232_Ver13_6/rfExamples.cfg、第602行:xdc.services.global.XDCException: xdc.package_not _found:can't locate the package 'ti.mw' along the path:'c:/ti/ccs1000/ccs/ccs_base;C:/ti/simplelink_cc13x0_sdk_3_20_00_23/source;C:/ti/simplelink_cc13x0_sdk_3_20_00_23/kernel/tirtos/packages;C:/ti/xdctools_3_32_00_06_core/packages;..;'。 确保正确设置了封装路径。
"./package/cfg/rfExamples_pem3.cfg、第180行
gmake.exe:***[package/cfg/rfExamples_pem3.xdl]错误1.
JS:"c:/ti/xdctools_3_32_00_06_core/packages/xdc/tools/Cmdr.xs、第51行:错误:xdc.tools.configuro:由于先前的错误(状态= 2)、配置失败;已删除'linker.cmd'。
gmaking[1]:***[Build-1399477071-InProC]错误1.
gmake:***[build-1399477071]错误2.
subdir_rules.mk:16:目标'build-1399477071'的配方失败
gmake:目标"全部"不会由于错误而重新生成。

我们不确定如何解决此问题、因为它可以在较早版本的 Studio 中使用。 我们使用的是 cc13x0无线套件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Baskar、

    是否正在尝试将项目迁移到新版本(例如 simplelink_cc13x0_sdk_3_20_00_23)? 我提出这一问题的原因有两个:

    1.您使用的是旧版本的 XDCtools。 对于 simplelink_cc13x0_sdk_3_20_00_23、我们建议 使用 xdctools_3_51_03_28。

    2."ti.mw"目录来自较旧的产品。

    简而言之、您能否提供项目的历史记录?

    此外、您能否从 simplelink_cc13x0_sdk_3_20_00_23产品构建示例? 我想确认您的设置是否正确。

    Todd   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    最初、我们在 CCS V7中创建了该项目。

    当我们尝试在 CCS V7中编译该工程时、它成功、但在 CCS V10中失败。 您是否有将项目迁移到新版本的指南?  

    我们能够从 simplink_cc13x0构建一个示例。

    谢谢

    Baskar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最初、我们在 CCS V7中创建了该项目。 现在、我们尝试在 CCS V10中构建它、但失败并出现上述错误。 但它在 CCS V7中工作。

    您是否有将旧项目迁移到新版本的指南?

    我们能够 从 simplelink_cc13x0_sdk_3_20_00_23产品构建一个示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Baskar、

    您能否为您拥有的 CCS v7和 CCS v10设置显示 Project Properties-> General -> Product 的图片? 两个 CCS 版本之间的窗口看起来稍有不同。 下面是 CCS v10工程的一个示例。

    我想了解您在这两种设置中使用的版本、以便提供更好的指导。 注意:根据您在 CCS v7上安装的内容、您可能需要增大窗口的大小以显示所有产品。 我想查看带有复选标记的那些标记。

    Todd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Baskar、您好!  

    [引用 user="Baskar Rukmangada">js:"c:/ti/xdctools_3_32_00_06_core/packages/xdc/tools/Cmdr.xs、第51行:错误:xdc.tools.configuro:由于早期错误(状态= 2)而导致配置失败;

    您在 CCSv7下使用哪个 xdctools 版本?
    请发布您在 CCSv7下创建的构建日志。
    您使用哪种 CCSv7 Subversion?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 CCSV7中、我们有 XDC v3.32.0.06_core、并且我也在 CCSV10中安装了相同的版本。 但仍然具有相同的误差。 请找到 CCSV7和 CCCV10的屏幕截图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    SDK_3_20_00_23要求 xdctools_3_51_03_28版本为最低版本。  
    您是否可以在 CCS v10.x.y 和 v7.w.z 下尝试使用 xdctools_3_51_03_28构建项目?

    [报价用户="Baskar Rukmangada"]我们能够 从 simplelink_cc13x0_sdk_3_20_00_23产品中构建一个示例。
    您使用哪些 CCS 和 XDCtools 来构建您的示例? 此示例的名称是什么?

    您能回答 Todd 的问题吗: 简而言之、您能提供项目的历史记录吗?
    即使是 SimpleLinkTmCC13x0 SDK  1.00.00.13的第一个版本也需要比您使用的新的 XDCtools。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Baskar、

    在 CCS v7设置中、您使用的是  

    • 适用于 CC13xx 和 CC26xx v2.20.00.06的 TI-RTOS
    • XDCtools v3.32.00.06。

    这是正常的设置。

    在 CCS v10设置中、您将使用

    • 适用于 CC13xx 和 CC26xx v2.20.00.06的 TI-RTOS
    • SimpleLink CC13x0 SDK v2.20.00.38
    • XDCtools v3.32.00.06。

    这 不是有效的设置。

    SimpleLink SDK 取代了中的"TI-RTOS "产品。 请删除 SimpleLink SDK 并尝试重新构建。

    注意:虽然与此类似、但 SimpleLink CC13x0 SDK 与适用于 CC13xx 和 CC26xx SDK 的 TI-RTOS 不向后兼容。

    Todd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Todd、  

    恭喜!

    我在 SimpleLink 开发中休息了一年、但错过了单独的 TI-RTOS 开发。 不同产品的路径概念。  
    这是遗憾。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 ToddMullanix

    当我删除 SimpleLink CC13x0 SDK 时、会出现以下错误。 您能不能对此进行研究。 您是否有迁移此项目以支持最新版本的指南?

    ***为项目 HUD_RS232_Ver13_6构建配置调试***

    "C:\\ti\\ccs1000\\ccs\\utils\bin\\gmake"-k all

    生成文件:"../rfExamples.cfg
    调用:XDCtools
    "C:/ti/xdctools_3_31_00_24_core/xs "--xdcpath="C:/ti/ccs1000/ccs/ccs_base;" xdc.tools.configuro configPkg -t ti.targets.arm.elf.M3 -p ti.platforms.simplelink:CC1310F128 -r release -c "C:/ti/ccs1000/ccs/tools/compiler/ti-cgt-arm_15.12.1.LTS "--compileOptions "-mv7M3 --code_state=16 -me --abi=eabi ""cfg/rfExamples"。
    subdir_rules.mk:19:目标'Build-1399477071-InProc '的配方失败
    JS:"c:/ti/xdctools_3_31_00_24_core/packages/xdc/tools/Cmdr.xs、第51行:错误:xdc.tools.configuro:错误:找不到平台包'ti.platforms.simplelink'。 TI 平台不再作为 XDCtools (C:\ti\xdctools_3_31_00_24_core)的一部分提供。 请确保您使用的是3.30之前版本的 XDCtools、或者您已添加一个包含您在路径'C:/ti/ccs1000/ccs/ccs_base;C:\ti\xdctools_3_31_00_24_core/packets'上的平台支持的产品。 检查此路径是否为包含必要平台支持的目录命名,以及平台名称是否拼写正确。
    gmaking[1]:***[Build-1399477071-InProC]错误1.
    gmake:***[build-1399477071]错误2.
    subdir_rules.mk:16:目标'build-1399477071'的配方失败
    gmake:目标"全部"不会由于错误而重新生成。

    ***构建完成***

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Baskar、

    构建日志中的"-xdcpath="C:/ti/ccs1000/ccs/ccs_base;"错误。 您是否删除了"TI-RTOS for CC13xx and CC26xx"和 SimpleLink SDK? xdcpath 应如下所示:

    --xdcpath="C:/ti/tirtos_cc13xx_cc26xx_2_21_00_06/packages;C:/ti/tirtos_cc13xx_cc26xx_2_21_00_06/products/tidrivers_cc13xx_cc26xx_2_21_00_04/packages;C:/ti/tirtos_cc13xx_cc26xx_2_21_00_06/products/bios_6_46_01_37/packages;C:/ti/tirtos_cc13xx_cc26xx_2_21_00_06/products/uia_2_01_00_01/packages;" 

    Todd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 ToddMullanix、

    正如您所说 、我们仅从产品中删除了 SimpleLink SDK。 但仍有一些错误、请找到所附的屏幕截图和构建日志。


    "C:\\ti\\ccs1000\\ccs\\utils\bin\\gmake"-k all

    生成文件:"../rfExamples.cfg
    调用:XDCtools
    "C:/ti/xdctools_3_32_00_06_core/xs "--xdcpath="C:/ti/ccs1000/ccs/ccs_base;" xdc.tools.configuro configPkg -t ti.targets.arm.elf.M3 -p ti.platforms.simplelink:CC1310F128 -r release -c "C:/ti/ccs1000/ccs/tools/compiler/ti-cgt-arm_15.12.1.LTS "--compileOptions "-mv7M3 --code_state=16 -me --abi=eabi ""cfg/rfExamples"。
    subdir_rules.mk:19:目标'Build-1399477071-InProc '的配方失败
    JS:"c:/ti/xdctools_3_32_00_06_core/packages/xdc/tools/Cmdr.xs、第51行:错误:xdc.tools.configuro:错误:找不到平台包'ti.platforms.simplelink'。 TI 平台不再作为 XDCtools (C:\ti\xdctools_3_32_00_06_core)的一部分提供。 请确保您使用的是3.30之前版本的 XDCtools、或者您已添加一个包含您的平台支持的产品、路径为"C:/ti/ccs1000/ccs/ccs_base;C:\ti\xdctools_3_32_00_06_core/packages/"。 检查此路径是否为包含必要平台支持的目录命名,以及平台名称是否拼写正确。
    gmaking[1]:***[Build-1399477071-InProC]错误1.
    gmake:***没有使目标'build-1399477071'成为'configPkg/compiler.op'所需的规则。
    gmake:***没有使目标'build-1399477071'成为'configPkg/linker.cmd'所需的规则。
    gmake:***没有使目标'build-1399477071'成为'configPkg/compiler.op'所需的规则。
    gmake:***没有使目标'build-1399477071'成为'configPkg/compiler.op'所需的规则。
    gmake:***没有使目标'build-1399477071'成为'configPkg/compiler.op'所需的规则。
    gmake:***没有使目标'build-1399477071'成为'configPkg/compiler.op'所需的规则。
    gmake:***没有使目标'build-1399477071'成为'configPkg/compiler.op'所需的规则。
    gmake:***没有使目标'build-1399477071'成为'configPkg/compiler.op'所需的规则。
    gmake:***没有使目标'build-1399477071'成为'configPkg/compiler.op'所需的规则。
    gmake:***没有使目标'build-1399477071'成为'configPkg/compiler.op'所需的规则。
    gmake:***没有使目标'build-1399477071'成为'configPkg/compiler.op'所需的规则。
    gmake:***没有使目标'build-1399477071'成为'configPkg/compiler.op'所需的规则。
    gmake:目标"全部"不会由于错误而重新生成。

    ***构建完成***

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Baskar、

    这里有些东西看起来很鱼 CCS 10中的工程路径存在一些问题(但看起来稍有不同)。 您能不能

    1. 安装 CCS 10.1
    2. 运行 CCS 并让它发现并安装适用于 CC13xx/CC26xx 和 XDCtools 3.32的 TI-RTOS (如果它还不知道它)
    3. 重新启动 CCS
    4. 导入项目。

    确保仅为项目选择适用于 CC13xx/CC26xx (和 XDCtools)的 TI-RTOS、并尝试构建它。

    Todd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Todd、

    正如您所说、我们在 CCCS 10.1中尝试过、它仍然存在编译错误。 请找到以下日志。

    ***为项目 HUD_RS232_Ver13_6构建配置调试***

    "C:\\TIV101010\\CCS\\utils\\bin\\gmake"-k all

    生成文件:"../rfExamples.cfg
    调用:XDCtools
    "c:/ti/xdctools_3_32_00_06_core/xs "--xdcpath="C:/TIV1010/CCS/CCS_base;C:/ti/tirtos_cc13xx_cc26xx_2_20_00_06/packages;C:/ti/tirtos_cc13xx_cc26xx_2_20_00_06/products/tidrivers_cc13xx_cc26xx_2_20_00_08/packages;C:/ti/tirtos_cc13xx_cc26xx_2_20_00_06/products/bios_6_46_00_23/packages;C:/ti/tirtos_cc13xx_cc26xx_2_20_00_06/products/uia_2_00_06_52/packages;" xdc.tools.12.7 -o configabi -t ti.targets.arm.elf.M3 -p ti.platforms.simplelink:CC1310F128 -r release -c "C:/compil1010/cs/tools/configtivies/ctrabs-"vgs-bt ti.ex-rgsme.ti_ex-rgt -rgpf-ngm -ex-m.ex-rgpage-r.pr-rm=/ex-mctrads.gpage-r.pr-r.pr-r-mctrads.r.
    正在制作 package.mak (由于 package.bld)...
    正在为软件包 configPkg 生成接口(因为 package/package.xdc.inc 比 package.XDC 旧)...
    从 package/cfg/rfExamples_pem3.cfg 配置 rfExamples.xem3 ...
    正在生成自定义 ti.sysbios 库 makefile ...
    正在开始构建库源...
    制作 C:/Users/MavinApps/workspace_v1010/HUB_RS232_Ver13_6/src/sysbios/sysbios.aem3 ...
    gmake[1]:输入目录`C:/Users/MavinApps/workspace_v1010/HUB_RS232_Ver13_6/src/sysbios
    clem3 C:/ti/tirtos_cc13xx_cc26xx_2_20_00_06/products/bios_6_46_00_23/packages/ti/sysbios/BIOS.c……

    >>编译失败
    gmake[1]:离开目录`C:/Users/MavinApps/workspace_v1010/HUB_RS232_Ver13_6/src/sysbios
    库构建失败。
    subdir_rules.mk:19:目标'Build-1399477071-InProc '的配方失败
    "C:/ti/tirtos_cc13xx_cc26xx_2_20_00_06/products/bios_6_46_00_23/packages/ti/sysbios/family/arm/cc26xx/Boot.c "、第36行:致命错误:无法打开源文件"driverlib/sys_ctrl.h"
    1在编译"C:/ti/tirtos_cc13xx_cc26xx_2_20_00_06/products/bios_6_46_00_23/packages/ti/sysbios/family/arm/cc26xx/Boot.c "时检测到灾难性错误。
    编译已终止。
    gmake.1]:***[BIOS.obj]错误1.
    gmake:***[C:/Users/MavinApps/workspace_v1010/HUB_RS232_Ver13_6/src/sysbios/sysbios.aem3 ]错误2.
    错误:xdc.cfg.SourceDir:"c:/ti/xdctools_3_32_00_06_core/packages/xdc/cfg/SourceDir.xs,第209行:xdc.cfg.SourceDir:生成的源库生成失败:退出状态= 2:

    JS:"c:/ti/xdctools_3_32_00_06_core/packages/xdc/cfg/Main.xs、第160行:错误:配置失败!
    gmake.exe:***[package/cfg/rfExamples_pem3.xdl]错误1.
    gmake.exe:***删除文件`package/cfg/rfExamples_pem3.xdl'
    gmake.exe:***[package/cfg/rfExamples_pem3.xdl]删除文件`package/cfg/rfExamples_pem3.h'
    gmake.exe:***[package/cfg/rfExamples_pem3.xdl]删除文件`package/cfg/rfExamples_pem3.c'
    JS:"c:/ti/xdctools_3_32_00_06_core/packages/xdc/tools/Cmdr.xs、第51行:错误:xdc.tools.configuro:由于先前的错误(状态= 2)、配置失败;已删除'linker.cmd'。
    gmaking[1]:***[Build-1399477071-InProC]错误1.
    gmake:***没有使目标'build-1399477071'成为'configPkg/compiler.op'所需的规则。
    gmake:***没有使目标'build-1399477071'成为'configPkg/linker.cmd'所需的规则。
    gmake:***没有使目标'build-1399477071'成为'configPkg/compiler.op'所需的规则。
    gmake:***没有使目标'build-1399477071'成为'configPkg/compiler.op'所需的规则。
    gmake:***没有使目标'build-1399477071'成为'configPkg/compiler.op'所需的规则。
    gmake:***没有使目标'build-1399477071'成为'configPkg/compiler.op'所需的规则。
    gmake:***没有使目标'build-1399477071'成为'configPkg/compiler.op'所需的规则。
    gmake:***没有使目标'build-1399477071'成为'configPkg/compiler.op'所需的规则。
    gmake:***没有使目标'build-1399477071'成为'configPkg/compiler.op'所需的规则。
    gmake:***没有使目标'build-1399477071'成为'configPkg/compiler.op'所需的规则。
    gmake:***没有使目标'build-1399477071'成为'configPkg/compiler.op'所需的规则。
    gmake:***没有使目标'build-1399477071'成为'configPkg/compiler.op'所需的规则。
    gmake:目标"全部"不会由于错误而重新生成。

    ***构建完成***

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Baskar、

    这里没有任何东西跳跃。 是否可以在"Project Properties"中为 XDCtools 编译启用详细模式? 然后重新构建并附加构建输出。 请将其复制/粘贴到文件中并附加该文件。

    Todd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Todd、

    请查找日志。


    ****为项目 HUD_RS232_Ver13_6构建配置调试****

    "C:\\TIV101010\\CCS\\utils\\bin\\gmake"-k all

    正在制作./src/sysbios/sysbios.aem3 ...
    gmake[1]:输入目录'C:/Users/MavinApps/workspace_v1010/HUB_RS232_Ver13_6/src/sysbios
    clem3 C:/ti/tirtos_cc13xx_cc26xx_2_20_00_06/products/bios_6_46_00_23/packages/ti/sysbios/BIOS.c……

    >>编译失败
    Makefile:57:目标'BIOS.obj'的配方失败
    "C:/ti/tirtos_cc13xx_cc26xx_2_20_00_06/products/bios_6_46_00_23/packages/ti/sysbios/family/arm/cc26xx/Boot.c "、第36行:致命错误:无法打开源文件"driverlib/sys_ctrl.h"
    1在编译"C:/ti/tirtos_cc13xx_cc26xx_2_20_00_06/products/bios_6_46_00_23/packages/ti/sysbios/family/arm/cc26xx/Boot.c "时检测到灾难性错误。
    编译已终止。
    gmake.1]:***[BIOS.obj]错误1.
    asmem3 C:/ti/tirtos_cc13xx_cc26xx_2_20_00_06/products/bios_6_46_00_23/packages/ti/sysbios/family/arm/m3/Hwi_asm.sv7M。。
    asmem3 C:/ti/tirtos_cc13xx_cc26xx_2_20_00_06/products/bios_6_46_00_23/packages/ti/sysbios/family/arm/m3/Hwi_asm_switch.sv7M。。
    asmem3 C:/ti/tirtos_cc13xx_cc26xx_2_20_00_06/products/bios_6_46_00_23/packages/ti/sysbios/family/arm/m3/IntrinsicsSupport_asm.sv7M。。
    asmem3 C:/ti/tirtos_cc13xx_cc26xx_2_20_00_06/products/bios_6_46_00_23/packages/ti/sysbios/family/arm/m3/TaskSupport_asm.sv7M。。
    gmake[1]:离开目录'C:/Users/MavinApps/workspace_v1010/HUB_RS232_Ver13_6/src/sysbios
    ./src/makefile.libs:56:目标'../src/sysbios/sysbios.aem3 '的配方失败
    gmake[1]:目标'all'不会由于错误而重做。
    生成文件:"../rfExamples.cfg
    调用:XDCtools
    "c:/ti/xdctools_3_32_00_06_core/xs "--xdcpath="C:/TIV1010/CCS/CCS_base;C:/ti/tirtos_cc13xx_cc26xx_2_20_00_06/packages;C:/ti/tirtos_cc13xx_cc26xx_2_20_00_06/products/tidrivers_cc13xx_cc26xx_2_20_00_08/packages;C:/ti/tirtos_cc13xx_cc26xx_2_20_00_06/products/bios_6_46_00_23/packages;C:/ti/tirtos_cc13xx_cc26xx_2_20_00_06/products/uia_2_00_06_52/packages;" xdc.tools.12.7 o configabi -t ti.targets.arm.elf.M3 -p ti.platforms.simplelink:CC1310F128 -r release -c "C:/compil1010/cs/tools/configtivi="-gtv-rgt ti.pr-me.gsme.ti_ex-rbpr-mc.pngt -rgt -rgt -rgt -r.ex-r.ex-rgt -rb.ex-m.ex-rgt -rgt -rgt -r.ex-r
    编号
    #从 package/cfg/rfExamples_pem3.cfg 配置 rfExamples.xem3 ...
    C:/ti/xdctools_3_32_00_06_core/xs -Dxdc.path="C:/TIV1010/CCS/CCS_base;C:/ti/tirtos_cc13xx_cc26xx_2_20_00_06/packages;C:/ti/tirtos_cc13xx_cc26xx_2_20_00_06/products/tidrivers_cc13xx_cc26xx_2_20_00_08/packages;C:/ti/tirtos_cc13xx_cc26xx_2_20_00_06/products/bios_6_46_00_23/packages;C:/ti/tirtos_cc13xx_cc26xx_2_20_00_06/products/uia_2_00_06_52/packages;C:/ti/xdctools_3_32_00_06_core/packages;..." -dxdc.root=C:/ti/xdctools_3_32_00_06_core -Dxdc.Hostos=Windows -Dconfig.importPath=".;C:/TIV1010/CCS/CCS_BASE;C:/ti/tirtos_cc13xx_cc26xx_2_20_00_06/packages;C:/ti/tirtos_cc13xx_cc26xx_2_20_00_06/products/bios_6_46_00_23/packages;C:/ti/tirtos_cc13xx_cc26xx_2_20_00_06/products/uia_2_00_06_52/packages;C:/ti/tirtos_cc13xx_cc26xx_2_20_00_06/products/tidrivers_cc13xx_cc26xx_2_20_00_08/packages /ti/xdctools_3_32_00_06_core/packages xdc.cfg;C:/ti/xdctools_3_32_00_06_core;C:/ti/xdctools_3_32_00_06_core/etc -Dxdc.Bld.targets="-dxdc.trabs= rfExamples_pem3.cfg -dexcs/rfExamples=3
    正在生成自定义 ti.sysbios 库 makefile ...
    正在开始构建库源...
    制作 C:/Users/MavinApps/workspace_v1010/HUB_RS232_Ver13_6/src/sysbios/sysbios.aem3 ...
    gmake[1]:输入目录`C:/Users/MavinApps/workspace_v1010/HUB_RS232_Ver13_6/src/sysbios
    clem3 C:/ti/tirtos_cc13xx_cc26xx_2_20_00_06/products/bios_6_46_00_23/packages/ti/sysbios/BIOS.c……

    >>编译失败
    gmake[1]:离开目录`C:/Users/MavinApps/workspace_v1010/HUB_RS232_Ver13_6/src/sysbios
    库构建失败。
    subdir_rules.mk:19:目标'Build-1399477071-InProc '的配方失败
    gmake:***[./src/sysbios/sysbios.aem3错误2.
    "C:/ti/tirtos_cc13xx_cc26xx_2_20_00_06/products/bios_6_46_00_23/packages/ti/sysbios/family/arm/cc26xx/Boot.c "、第36行:致命错误:无法打开源文件"driverlib/sys_ctrl.h"
    1在编译"C:/ti/tirtos_cc13xx_cc26xx_2_20_00_06/products/bios_6_46_00_23/packages/ti/sysbios/family/arm/cc26xx/Boot.c "时检测到灾难性错误。
    编译已终止。
    gmake.1]:***[BIOS.obj]错误1.
    gmake:***[C:/Users/MavinApps/workspace_v1010/HUB_RS232_Ver13_6/src/sysbios/sysbios.aem3 ]错误2.
    错误:xdc.cfg.SourceDir:"c:/ti/xdctools_3_32_00_06_core/packages/xdc/cfg/SourceDir.xs,第209行:xdc.cfg.SourceDir:生成的源库生成失败:退出状态= 2:

    JS:"c:/ti/xdctools_3_32_00_06_core/packages/xdc/cfg/Main.xs、第160行:错误:配置失败!
    xdctools_3_32_00_06_core\gmake.exe:***[package/cfg/rfExamples_pem3.xdl]错误1.
    xdctools_3_32_00_06_core\gmake.exe:***删除文件`package/cfg/rfExamples_pem3.xdl'
    xdctools_3_32_00_06_core\gmake.exe:***[package/cfg/rfExamples_pem3.xdl]删除文件`package/cfg/rfExamples_pem3.h'
    xdctools_3_32_00_06_core\gmake.exe:***[package/cfg/rfExamples_pem3.xdl]删除文件`package/cfg/rfExamples_pem3.c'
    JS:"c:/ti/xdctools_3_32_00_06_core/packages/xdc/tools/Cmdr.xs、第51行:错误:xdc.tools.configuro:由于先前的错误(状态= 2)、配置失败;已删除'linker.cmd'。
    gmaking[1]:***[Build-1399477071-InProC]错误1.
    gmake:***[build-1399477071]错误2.
    subdir_rules.mk:16:目标'build-1399477071'的配方失败
    gmake:目标"全部"不会由于错误而重新生成。

    ****构建完成****

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来不错。 您是否还可以尝试为编译启用详细模式(抱歉、我应该要求此操作以及 XDC 详细请求)?

    再次更改设置并重建。 请将构建日志作为文件而不是复制/粘贴以保持线程较短。

    Todd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Todd、  

    请查找日志  

    e2e.ti.com/.../newlog.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Baskar、

    您能否确认 有 tirtos_cc13xx_cc26xx_2_20_00_06\products\cc13xxware_2_04_02_17240目录。 此外、此目录中还存在"driverlib/sys_ctrl.h"文件。

    Todd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Todd、

    是的, 我们在此目录中有 cc13xxware_2_04_02_17240目录和"driverlib/sys_ctrl.h"。 请找到下面的屏幕截图、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Baskar、

    很抱歉、回答很慢。 我不确定这里会发生什么情况。 您可以导出项目并发布它吗? 如果您不能、我可以向您发送朋友请求、我们可以脱机执行。

    Todd