This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP432P401M:msp432p401M.gel 中存在 CCS 10.1.0.00010错误

Guru**** 2539740 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/926189/ccs-msp432p401m-ccs-10-1-0-00010-error-in-msp432p401m-gel

器件型号:MSP432P401M
主题中讨论的其他器件: MSP432P401RUNIFLASH

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我刚刚使用现有项目尝试了新安装的 Code Composer Studio 10.1。

当我最终尝试通过 XDS110-ET (MSP432P401 Launchpad 调试器)在目标板上刷写和调试代码时、我得到:

Cortex_M4_0:GEL:加载文件'C:\ti\ccs1010\ccs\ccs_base\emulation\gel\msp432p401M.gel'时出错:第327行:期望 EOF、找到'}'

以及大量后续调试器错误。

我将该文件与 C:\ti\ccs1010\ccs\ccs_base\emulation\gel\msp432p401r.gel 文件进行了比较。 第327行中有一个错误、不匹配"}"。

在我删除了错误的"}"并保存了更正后的 msp432p401M.gel 文件后、一切都按预期工作。

请修复。

提前感谢

BR

 霍克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    今天又找到了另一篇文章。

    请修复。 我关闭此帖子。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是自 CCS v9.3.0.00012以来已知的、但尚未修复?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    即将推出的 CCS 10.2.0版本中将提供此修复程序。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    谢谢。

    刚刚发现、Uniflash 6.1.0.2829 (至少是 Windows 版本)也会受到影响:

    "

    [13.8.2020 22:03:52][错误] Cortex_M4_0:GEL:加载文件'G:\TI\uniflash_6.1.0\desktopdb\content\TIC扩音器\win\ccs_base\emulation\gel\msp432p401m.gel':第327行:期望 EOF、找到'}
    [13.8.2020 22:03:54][错误] Cortex_M4_0:CPU 复位失败:(错误-2063 @ 0x0)无法复位器件。 对电路板进行下电上电。 如果错误仍然存在、请确认配置和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。 (仿真包9.2.0.00002)
    [13.8.2020 22:03:54][成功]程序加载已成功完成。
    "

    同样、在 msp432p401M.gel 中删除第327行中的额外"}"、刷写 MSP432P401M 器件正常工作。

    再次请修复。

    提前感谢

    谢谢

     霍克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这将在 CCS 和 UniFlash 的后续版本中解决。

    谢谢

    Ki