工具/软件:Code Composer Studio
Code Composer 版本:10.0.00010
当前硬件的电路板启动已完成。 电路板已启动并正在运行。
要求是从应用源代码到驱动程序层进行调试。
在 TDA2Pxx (运行 TI RTOS)上进行调试时、使用 Code Composer Studio 并使用可用的 CCS TDA2Px GEL 文件的多处理器(M4和 A15)环境。
我们可以通过在以下 GEL 文件中注释 TDA2Px_DDR3_666MHz_Config ()函数调用、在处理器之间进行调试。 我们正在努力了解问题的根本原因。
下面是详细说明的问题:
-为了在多处理器 M4和 A15上进行调试、我们在 GEL 文件中进行了以下调整:TDA2Px_startup_common.gel
在下面的函数中,OnTargetConnect()- TDA2Px_EVM 在我们的案例中为 true -
我们的理解是、可以禁用/注释所有 PRCM 配置、PAD 配置和 DDR 配置 functon 调用。 由于时钟、DDR 和焊盘配置已在引导加载程序期间完成。
但是、启用 PRCM 配置、PAD 配置和 DDR 配置 functon 调用应该重新配置、而不会导致任何问题。 但在我们的案例中、TDA2Px_DDR3_666MHz_Config()函数调用终止为读取错误。
在 CCS 上连接 A15目标时、我们面临以下错误。
CortexA15_0:GEL 输出:DDR DPLL 已锁定、现在正在解锁...
CortexA15_0:GEL 输出:666MHz 的 DDR DPLL 时钟配置已完成!
CortexA15_0:GEL:执行 OnTargetConnect()时出错:目标无法读取0x4C000060
在 IODFT_TLGC=*((unsigned int *)(base_addr+0x60U)[TDA2Px_DDR_config.gel:255]
在 TDA2Px_RESET_EMIF_params_DDR3_666 (0x4c000000U)[TDA2Px_DDR_CONFIG.gel:1382]
在 TDA2Px_DDR3_666MHz_Config ()[TDA2Px_STARTUP_common.gel:43]
在 OnTargetConnect()
无法读取地址0x4C000060的原因是什么? 当通过引导加载程序引导时正确执行相同的函数(TDA2Px_RESET_EMIF_params_DDR3_666)时。
2.是否需要在'if (TDA2Px_EVM = true)'条件下执行代码块? 是否可以通过注释忽略它
文件:TDA2Px_startup_common.gel
OnTargetConnect()
{
GEL_TextOut ("--> TDA2Px 目标连接序列开始... <<-\n");
TDA2Px_target_connect_sequence();
IF (TDA2Px_EVM)
{
/* EVM 选项*/
/*根据器件和 OPP 进行选择*/
TDA2Px_PRCM_Clock_Config_OPPNOM_ADAS ();
TDA2Px_PRCM_Clock_Config_OPPOD_ADAS ();
TDA2Px_PRCM_Clock_Config_OPPHIGH_ADAS ();
TDA2Px_PRCM_Module_AllEnable_Config ();
//TDA2Px_DDR3_666MHz_Config ();
//TDA2Px_DDR3_400MHz 配置();
//TDA2Px_DDR2_400MHz 配置();
TDA2Px_PAD_VisionAll_Config ();
TDA2Px_PAD_PAB_MII_Config ();
TDA2Px_PAD_PAB_RMII_Config ();
}
其他
{
/* PAB 选项*/
TDA2Px_PRCM_Clock_Config_OPPNOM_TDA2x_generic ();
TDA2Px_PRCM_Module_AllEnable_Config ();
TDA2Px_DDR3_666MHz_Config ();
//TDA2Px_DDR3_400MHz 配置();
//TDA2Px_DDR2_400MHz 配置();
//TDA2Px_EMIF1_EMIF2_Interleave_128byte ();
TDA2Px_PAD_VisionAll_Config ();
//TDA2Px_PAD_PAB_MII_Config ();
//TDA2Px_PAD_PAB_RMII_Config ();
}
GEL_TextOut ("--> TDA2Px 目标连接序列完成!!!! <<-\n");
}