This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F5529:调试和 COM 端口连接问题

Guru**** 2994830 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529, BOOSTXL-DRV8323RH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/927777/ccs-msp430f5529-problems-of-debugging-and-com-port-connection

器件型号:MSP430F5529
主题中讨论的其他器件: BOOSTXL-DRV8323RH、 DRV832X

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

 现在、我尝试使用 BOOSTXL-DRV8323RH 构建 MSP430F5529、但我遇到了一些问题。

首先是 我从网站下载的 DRV832x_EVM_BLDC_FW_1.0.0程序。 它有2个文件用于有传感器 BLDC 和无传感器 BLDC、

然后我成功地调试了“有传感器程序”,但在调试“无传感器程序”时出现了一些错误。

错误的主要原因是"#10010 errors encountered during linking;"DRV832X_MSP430F5529_Trapezoide_Sensorless_BLDC.out" not build"、错误类型为"C/C++ problem"。

在这种情况下,我应该如何修复程序?

最后、电路板和 boostxl-drv832x GUI 编写器之间的连接问题。

问题是 COM 端口已连接、但未找到器件、即使调试成功与否。

此外、我尝试更改了用户指南中建议的 COM 端口的友好名称、但问题仍然存在。

在这种情况下,我应该怎么做?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用用户="user6259753"]

    然后我成功地调试了“有传感器程序”,但在调试“无传感器程序”时出现了一些错误。

    错误的主要原因是"#10010 errors encountered during linking;"DRV832X_MSP430F5529_Trapezoide_Sensorless_BLDC.out" not build"、错误类型为"C/C++ problem"。

    在这种情况下,我应该如何修复程序?

    [/报价]

    您能否发布在编译控制台中出现的所有错误?

    [引用用户="user6259753"]

    最后、电路板和 boostxl-drv832x GUI 编写器之间的连接问题。

    问题是 COM 端口已连接、但未找到器件、即使调试成功与否。

    此外、我尝试更改了用户指南中建议的 COM 端口的友好名称、但问题仍然存在。

    [/报价]

    您能否发布错误的屏幕截图并同时向我介绍您所参考的用户指南?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的回复。

    我尚未看到 CCS 论坛指南和常见问题 解答、因此我将看到该网站。

    此外、我想与大家分享在无传感器程序中调试的错误、如下所示;

    另一方面、连接问题已解决、因为我将 USP 电缆重新连接到 PC。

    因此、这可能是可以的。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="user6259753"]

    另一方面、连接问题已解决、因为我将 USP 电缆重新连接到 PC。

    因此、这可能是可以的。

    [/报价]

    很高兴听到这个消息。

    [引用用户="user6259753"]

    此外、我想与大家分享在无传感器程序中调试的错误、如下所示;

    [/报价]

    屏幕截图的链接已断开。 您可以重新发布吗?

    如果屏幕截图仍有问题、请参阅以下常见问题解答:

    https://e2e.ti.com/support/tools/ccs/f/81/t/821597

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、屏幕截图是坏的、因此我直接在下面写下

    共有4个项目

    #10010在链接期间遇到错误;未构建"DRV832X_MSP430F5529_Trapezoide_Sensorless_BLDC.out"  

    Gmake:***[DRV832X_MSP430F5529_Trapezoide_Sensorless_BLDC.out]错误1.

    gmake:目标"全部"不会由于错误而重新生成。

    输出文件"DRV832X_MSP430F5529_Trapezed_Sensorless_BLDC.out"超过代码大小限制  

    就这些

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user ="user6259753"]输出文件"DRV832X_MSP430F5529_Trapezoide_Sensorless_BLDC.out"超过代码大小限制 

    您使用的是哪个版本的 CCS? 听起来您使用的是代码大小受限的链接器的非常旧的版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在我使用"版本:6.2.0.00050"

    如果它太旧了,您能不能建议哪一个版本更好?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我相信、如果您使用完整许可证激活 CCS、将会消除代码大小限制:

    http://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_downloads.html#free-license-for-older-versions

    但是、我建议更新您的 CCS 版本。 CCSv6非常旧且不受支持。 如果您在64位操作系统上、我建议使用最新的 CCS 版本(10.1)。 如果您在32位 Windows 上、我建议使用 CCS 8.3.1。

    但斯克

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于我安装了您建议的最新 CCS 版本(10.1)、因此调试问题得以解决。

    非常感谢您的支持。