This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LS3137:实时数据图

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS3137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/926727/ccs-tms570ls3137-real-time-data-plot

器件型号:TMS570LS3137

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我想在图形视图中可视化软件变量/表达式。 这是向客户分享我们的测试结果所必需的。

在 CCS 中、我找到了一个用于选择图形视图的选项。 但是、我无法在图形中添加多个变量、而且无法更改图形中的标题或轴名称。

请告诉我、如何在单个图形中添加多个变量、以及如何为图形的轴/标题命名?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 user="Lakshmikith R S"]如何在单个图形中添加多个变量

    不支持此功能。 您只能在单个图形中绘制一个变量。

    [引用 user="Lakshmikith R S"]如何为图形的轴/标题命名?

    右键单击图形、然后在上下文菜单中选择"显示属性"。 在属性对话框中、选择"轴"。 从此处、您应该会看到一个选项、用于指定轴的名称。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请推荐 TI 提供的任何其他工具、这些工具将帮助我们进行数据测量和记录并满足我们的上述要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可能需要了解 GUI Composer:

    http://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AJvSrvufhzxVTyD9bKHSpw__FUz-xrs__LATEST

    希望其他人能听到他们的建议。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    从 GUI Composer 用户指南中、我发现 TI 云 IDE 不支持 Hercules LaunchPad。

    由于我正在使用 Hercules TMS570LS3137目标、您能否确认 GUI 编写器是否可用于我的目标?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Lakshmikith R S"]由于我正在使用 Hercules TMS570LS3137 目标、您能否确认 GUI 编写器是否可用于我的目标?

    如果没有云代理支持、您将无法使用 GC 加载程序。 但您可以为此使用 CCS。 您还需要使用一些其他传输、如串行(如果它是您的选项)。 查看用户指南中的教程、应该有一个用于串行通信的教程。