Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D, C2000WARE
主题中讨论的其他器件: C2000WARE、 CCStudio
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我正在使用 TMS320F28379D 和 XDS100v2调试探针、并在 Linux 平台上运行 CCS 版本10。 我在构建 CCS 工程时遇到错误/问题、因为每次我尝试加载/调试程序时 CCS 都会崩溃。
我尝试解决一些不同的错误:当我尝试加载程序时、我收到一个错误、提示有多个可调试内核可用、然后程序不会加载。
由于我仅使用一个 CPU、因此我更改了目标配置以绕过第二个 CPU、并更改了调试配置以将.out 文件与我要使用的 CPU 链接。
当我进行调试时、有时它会经过并显示我的 CPU 是(断开连接:未知)。 有时它会崩溃。 此外、有时当我尝试加载程序时、CCS 也会崩溃。
我已经尝试关闭所有内容并重新启动、我还尝试移动我的项目并从全新的工作区开始。 我正在附加崩溃后生成的转储文件。
如果有任何帮助、我们将不胜感激! 谢谢。
-索菲亚
e2e.ti.com/.../5070a897_2D00_c9f7_2D00_d2e5_2D00_0cca7a0f_2D00_6896eecd.txt