This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AM3356:由 CCS 检查高速缓存状态

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/952491/ccs-am3356-check-cache-status-by-ccs

器件型号:AM3356

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我从我的客户那里得到一个有关 CCS Cache 菜单的问题。
他们正在使用 AM335x、并希望通过 GUI 检查高速缓存状态。

CCS 工具栏中有“View”(查看)->“Cache”(高速缓存)菜单,但它呈灰色显示。
AM335x 不支持该功能?

谢谢、此致、
田志郎一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tashiro-san、

    我相信客户是指高速缓存标签 RAM 视图、但我不确定。 我在当前版本的 CCS 中看不到"View -> Cache "选项。 正在使用哪个 CCS 版本?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ki:

    客户已检查7.4.0和10.1.0版本。

    > CCS 工具栏中有“View”(查看)->“Cache”(高速缓存)菜单,但它呈灰色显示。

    以上评论是错误的。 可以选择菜单,但“缓存”窗口不显示任何内容。
    下面是 CCS7.4快照。


    谢谢、此致、
    田志郎一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊、好的、我记得这种观点。 此视图仅适用于 C64x+和 C66x DSP 内核。  

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ki:

    是否有任何其他方法可在调试中检查 AM335x 高速缓存状态?

    谢谢、此致、
    田志郎一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价用户="Koichiro Tashiro"]是否有任何其他方法可以在调试中检查 AM335x 高速缓存状态?

    遗憾的是、我们没有太多用于查看 AM335x 所基于 ARM 内核的缓存的调试工具。 抱歉。

    Ki