Other Parts Discussed in Thread: TIDM-THDREADING
工具/软件:Code Composer Studio
功率计软件“EnergyLibraryi2040TTwoPhaseConfiguration-3.1”在我们的实验室中针对负载进行测试时表现完美。
THD 软件“TIDMTHDREADING-1.0”的附加功能是无法正常工作(仅在无负载的情况下工作)的功能,一旦施加负载,来自 TI 电路板的 RMS 电压和 THVD 读数就会变为零。
这两个软件的采样率似乎是相同的、因此我猜是为了测量谐波而在 TI 电路板内构建的参数与此相关。
仿真 I DID 具有高谐波含量(在60%至600% THVD 之间)。 THD 测量软件是否存在任何限制? 电路板设计处理的高阶谐波含量是多少?
我们需要尽快帮助。