This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TIDM-THDREADING:TIDM-THDREADING 谐波测量不适用于 MSP430F67791A

Guru**** 699310 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-THDREADING
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/950517/ccs-tidm-thdreading-tidm-thdreading-harmonic-measurement-not-working-with-msp430f67791a

器件型号:TIDM-THDREADING

工具/软件:Code Composer Studio

功率计软件“EnergyLibraryi2040TTwoPhaseConfiguration-3.1”在我们的实验室中针对负载进行测试时表现完美。

THD 软件“TIDMTHDREADING-1.0”的附加功能是无法正常工作(仅在无负载的情况下工作)的功能,一旦施加负载,来自 TI 电路板的 RMS 电压和 THVD 读数就会变为零。

这两个软件的采样率似乎是相同的、因此我猜是为了测量谐波而在 TI 电路板内构建的参数与此相关。

仿真 I DID 具有高谐波含量(在60%至600% THVD 之间)。 THD 测量软件是否存在任何限制? 电路板设计处理的高阶谐波含量是多少?  

我们需要尽快帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    何塞、

    我将对此进行研究、并提供一些反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eddie、

    水箱来查看此问题。 我明天上午10:30开会、回顾测试结果。 您能参加吗? 如果是、您能否向我发送您的电子邮件地址、以便我可以通过 Microsoft 团队向您发送邀请?

    此致、

    何塞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eddie、

    根据 THD 手册中的系统设计原理、 有3种不同的 THD 计算方法。

    然后在手册的后面部分、它说 THD 测试有八种不同的条件。 (请参阅第29页的测试设置步骤6)。

    除了6.1 (无谐波)之外、哪一个最适合在我们所需的60%至600% THVD 范围内测试谐波?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、  

    遗憾的是、我需要从我们的能量测量专家处获得一些反馈、但直到下周才能获得这些反馈。  我将由 Mon.或 Tues.向您提供此反馈。  由此给您带来的不便、我们深表歉意。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、

    感谢您的回复。 我还注意到第3.1.1.1节中的内容:"为了在谐波含量较高时正确感应 RMS 电压、前端设计应具有更大的安全裕度。"

    我认为这可能是仪表无法在测试单元中读取高 THD 内容的另一个原因、在施加负载后 THD 和 RMS 电压均降至零。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、

    此紧急请求是否有更新? 我一直在等待反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    是的、很抱歉耽误你的时间。  首先、我想确认一下。  您是否在 F67xx 器件上使用 i20xx 代码?   

     观察到的一件事是、您正在应用超过100%的大量谐波。   代码可能无法处理如此大的谐波。  

    起初、我以为是 AFE 电路过滤应用的谐波、但 AFE 上的 LPFS 的截止频率约为3.3MHz。 大多数客户都在测量高达51次谐波的谐波、频率等于60Hz x 51 = 3060Hz、远低于3.3MHz、因此这不是问题。 最好了解要检测的最高谐波并确保采样率至少为奈奎斯特。 如果采样率为4kHz、则可精确测量的最大谐波为50Hz 基波下的40th 谐波、或60Hz 基波下的33th 谐波。

    最好确保您不超过 FSR。 这就是第3.1.1.1节中讨论的内容。 我不确定这是否会使结果为零,但如果超出 FSR,ADC 性能就会下降。

    对于谐波含量、还要确保提供给输入的电压仍处于 ADC 的建议模拟输入电压范围内、该范围大约为±900mV。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、

    是的、我  在 F67xx 器件上使用 i20xx 代码。

    是的、我同意您的看法、代码无法处理高谐波含量。

    我已连接高达5kHz 的谐波谱、主要问题是施加负载时、第5和第7谐波增加70-80%、我相信这是导致整体高 THVD 的原因。 我认为测量高达51谐波是理想的、正如您在图中看到的、这些高谐波的大部分内容低于2kHz。

    关于超出 FSR 的问题、我们输入的最大电压(连接的目标)为112V、低于电路板允许处理的120/240V。 因此、我相信我们在这方面很好。

    代码是否可以更改以处理我们的应用所需的高谐波含量?e2e.ti.com/.../Board-Measurments-2.2.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eddie、

    此紧急请求是否有更新?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    何塞、

    我正在努力获取一些反馈。  我希望能够在今天晚些时候提供一些服务。   

    您之所以使用 i20xx 代码而不使用 F67xx、是因为什么原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    何塞、

    请参阅下面的反馈。

    • 在其中一个屏幕截图中、GUI 通信按钮为红色而不是绿色。  我想知道这是因为尝试调试还是电源由于某种原因而停止工作。
    • 在无谐波和谐波条件下、您能否提供与每个相位相关的频率读数?  我在其中一个屏幕截图中看到 A 相的值为59.92Hz、但我不会期望 MSP430F67xxA 的读数不准确。  不过、我希望从 MSP430i20xx 读取这种类型的数据。
    • 如果您尚未校准仪表、最好校准仪表。
    • 您使用哪种 THD 计算选项?  THD 设计提供了 IEEE、IEC_R 和 IEC_F 选项、如 TIDM-THDREADING 设计指南中所述。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eddie、

    GUI 通信按钮为红色而不是绿色=这是由于尝试调试而导致的、请记住基波电压仍在读取。 我有其他屏幕截图现在显示为绿色。

    读数仅在 A 相(仅 A 相用于我们的测试)。 59.92Hz 是基波的读数。 您可以从频谱中看到频率、300Hz 和420Hz (第5个和第7个 HARM)、其中从空载到满载的占主导地位越高。

    仪表校准4次。

    此外、还使用了所有3种用于 THD 计算的 DIFF 方法(之前提到过)、问题仍然存在、无论 THD 方法如何、都不会读数。