This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器:如何修改 SDK7.0以支持所有 MCU 都可以调用 VPAC?

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/951842/compiler-how-to-modify-the-sdk7-0-to-support-all-of-the-mcu-could-call-vpac

工具/软件:TI C/C++编译器

您好!

   我们有两个团队在 TDA4上使用 VPAC、一个团队使用捕获和 VISS、另一个团队使用 LDC、SDE 和 MSC。

   因此、我们希望两个团队使用不同的 MCU 来调用 VPAC、例如 MCU2_0调用捕捉和 VISS、MCU2_1调用 LDC、SDE 和 MSC。

   但是、在 SDK7.0中、只有 MCU2_0可以支持 VPAC 驱动程序。

   我的问题是、如何修改 SDK7.0以支持所有 MCU 都可以调用 VPAC?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请说明您希望在下面两个选项中选择哪一个:

    1.将 MCU2_0仅配置为捕获和 VISS、将 MCU2_1仅配置为 LDC、SDE、MSC

    2.将 MCU2_0和 MCU2_1配置为能够使用任何捕获、VISS、LDC、SDE、MSC

    这两种方法都需要进行一些代码更改、但#2会更复杂一点

    此致、

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

       我们需要"2. 将 MCU2_0和 MCU2_1配置为能够使用任何捕获、VISS、LDC、SDE、MSC"。

       当 MCU2_0和 MCU2_1同时调用 VPAC (不同的子模块)时、是否有任何限制?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

       对此问题有任何更新?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacky、

    我们无法在不同的 R5F 内核之间拆分 VPAC 模块(VISS、MSC、LDC)。 但 DMPAC、捕获、显示可以移动不同的内核。

    您能否帮助我们了解将这些模块移至不同内核的原因?

    此致、

    Brijesh