This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC1312R:CC13x0 SimpleLink™︎TI 15.4-Stack 2.x.x Embedded

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010024

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/952337/ccs-cc1312r-cc13x0-simplelink-ti-15-4-stack-2-x-x-embedded

器件型号:CC1312R
主题中讨论的其他器件:TIDA-010024

工具/软件:Code Composer Studio

我目前正在使用 cc1312 TI 堆栈处理中间 FH 非休眠节点。 当我尝试在成功传输数据包后强制节点进入睡眠模式时,  在唤醒后无法在根节点和节点之间进行单播。 (虽然广播 仍在通过 keepalive 进行)。 请您解释一下为什么会发生这种情况?  
换句话说、 广播 Tx 似乎在唤醒后保持同步、但单播不同步、是否有任何方法 可以重新同步单播 Tx? 谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arm

    我将分配一些东西来研究它。 同时、您能否提供有关所运行的硬件、所使用的 SDK 版本以及所使用的代码示例的信息?

    BR

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    非常感谢您的快速回复。

    我使用的 SDK 为 :simplelink_cc13x2_26x2_sdk_2_40_00_81

    与 cc1312一起使用

    示例:6LoWPAN 网状 TI 15.4 cc1312 Tirtos CCS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amr:

    您是否正在使用 TIDA-010024中给出的示例?

    如果是、您当前运行的是哪种模式、以及您对固件进行了哪些更改?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prasanna、

    是的、我使用的是 TIDA-010024示例。 我正在使用 H 非休眠模式的中间节点。  我的任务是进入睡眠模式、然后唤醒以进行与根之间的单播。  

    我已经尝试过多种路径、例如更改 MAC 关联、空闲时 Rx 以及其他路径、均采用根轮询和节点推送。 单播从节点到根节点工作,但方向不相反。 我不确定应用轮询是否应在唤醒后保持单播通信。  

    此外、我如何解读休眠器件模式(建议用于叶节点、这不是我的情况)。 如果我应用此模式、它是否也适用于中间节点、并在唤醒后保持单播同步?