This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器:TI 编译器和 SafeTI 诊断库认证

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/952451/compiler-ti-compiler-and-safeti-diagnosis-library-certification

主题中讨论的其他器件:TMS570LC4357、 SAFETI-Hercules DIAG-LIB-CSP

工具/软件:TI C/C++编译器

Helle、关于 TI 编译器和 SafeTI 诊断库安全认证、我有一些问题。

1.我 需要编译器认证。 但是 、没有关于合规性的认证。 然后 、需要  由用户进行认证。 对吗?  

->然后、 我使用 TMS570LC4357。  使用 ARM_SAFETI_CQKIT_RV 验证 编译器认证是否正确?

2.我使用 SafeTI 诊断库。 我需要 此库和测试报告的认证(SIL)。  在哪里  可以找到它?  我 找到 了"SafeTI 功能安全软件开发"认证。 这是 SafeTI 诊断库的证明吗? 我可以从哪里获得测试报告?

此致、

米尼宇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="MINWOO LIM"]我 需要编译器认证。 但是 、没有关于合规性的认证。 然后 、需要  由用户进行认证。 对吗?  [/报价]

    是的

    [引用 USER="MINWOO LIM"]使用 ARM_SAFETI_CQKIT_RV 验证 编译器认证是否正确?[/QUERPLET]

    是的。  它称为 安全编译器资质审核套件。

    关于您的问题...

    [引用 user="MINWOO LIM"]我使用 SafeTI 诊断库。[/quot]

    我将向该库的专家通知有关此主题的信息。

    谢谢、此致、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="MINWOO LIM"]2. 我使用 SafeTI 诊断库。 我需要 此库和测试报告的认证(SIL)。  在哪里  可以找到它?  我 找到 了"SafeTI 功能安全软件开发"认证。 这是 SafeTI 诊断库的证明吗? 我可以从何处获取测试报告?

    我们还为 SafeTI 诊断库提供合规性支持包(CSP)。 您可以从此处申请 CSP:  

    CSP 包含您要查找的所需文档。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunil Oak、

    感谢您的回答。 但是、我仍然对这些东西表示关注、

    1."SafeTI 功能安全软件开发"认证是 SafeTI 诊断库的证明吗?

    2. 我下载 SAFETI-Hercules DIAG-LIB-CSP-DEMO。  我 可以获得 有关 RM46x 的测试报告。  如果我想 测试 有关 TMS570LC43x 的报告。 然后、我需要申请 SAFETI-Hercules DIAG-LIB-CSP?

    此致、

    米尼宇  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这意味着用于开发用于功能安全应用的软件组件的过程已经过认证。 软件组件本身未经认证。 作为 CSP 的一部分、我们提供了按照此流程生成的文档:要求文档、测试报告、覆盖范围报告等

    此致、Sunil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunil

    感谢您的回答。 我检查 CSP。 然后、CSP 版本为2.2.0。 但是、我使用的安全诊断库版本是2.3.1。
    是否使用此测试报告? 或者 最近有任何测试报告(CSP)。

    此致、
    米尼宇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    页面上的版本号需要更新。  安全诊断库的最新版本为2.4.0、CSP 与此版本相匹配。

    此致、Sunil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunil

    在 SAFETI-Hercules DIAG-LIB-CSP-DEMO 中、有有关安全库的测试报告(版本2.2.0)。

    如果我想测试有关安全库(版本2.3.1)的报告。 我需要购买 SAFETI-Hercules DIAG-LIB-CSP?

    此致、

    米尼宇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    米尼宇

     TI 可免费提供 SAFETI-Hercules DIAG-LIB-CSP。 运行自己的单元测试和功能测试所需的 LDRA 组件需要直接从 LDRA 获得许可。

    请从 SAFETI-Hercules DIAG-LIB-CSP 页面提交申请。

    此致、Sunil