This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP432P401R:尝试调试时出现 XDS110连接错误。

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/951544/ccs-msp432p401r-xds110-connection-error-when-i-try-to-debug

器件型号:MSP432P401R

工具/软件:Code Composer Studio

你好。 我之前带了机电套件、以便接受 edX 机电课程。 但是、我相信我的 MSP432p401R 存在问题。 我始终得到误差
MSP432 (错误-260 @ 0x0)
尝试连接到 XDS110失败....
调试时、我会一直尝试。 我已经阅读了您网站上的所有指导、但仍然未能解决此问题。 一 个月以来,我一直从我的课程中征求员工团队的建议,但仍未解决问题。 我还尝试了我创建的案例所推荐的支持实用程序、 但不能再接受许可证了。 我还尝试了复位下载、终端窗口告诉我它无法连接到 XDS110。  我确信内置的 XDS110可能会损坏、因为尽管 PC 识别插入的内容、但它仍然无法连接。 我尝试过多台计算机的 Windows 和 Apple。 我在下面附上了一些图片。 感谢您的参与、如果有一些建议、我将不胜感激。
此致
EMA Farooq

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否打开终端并浏览至:

    /ccs_base/common/uscif/xds110

    然后运行:

    /xdsdfu -e

    它是否检测到任何探头?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。 我已经尝试过此操作、我会像下面附加的图像中那样获得"未指定文件名"、但我不确定这意味着什么。 我在执行此操作时插入了我的微控制器。 我无法直接在终端上进行浏览、因此我转到我的 Finder 并按照路径执行 xdsdfu。

    此致、

    EMA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用-e 选项调用实用程序:

    xdsdfu -e

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Yeh 它无法识别任何设备。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯... 根本未检测到探头。 您是否有可使用的 Windows 计算机? 如果是、您是否可以将 Launchpad 插入 Launchpad 并在此处运行相同的 xdsdfu 实用程序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我也在窗户上试过它,也发生了同样的事情。  这很烦人、因为我无法完成指示我购买所有设备的课程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由此给您带来的不便、我们深表歉意。 主机 PC 基本上未检测到 XDS110探针。 如果您尝试过多台 PC、但其中任何一台都未检测到、则可能是电路板的硬件问题。 另一个要尝试的方法是使用另一根 USB 电缆。 如果这不起作用、建议尝试更换电路板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、当我更换不同的电缆时没有任何变化。 如果您能让我知道如何更换我带来的微控制器损坏、我将不胜感激。因此、我不认为我应该为另一个微控制器付费。 我是一名学生、希望完成机电学课程、该课程让我们了解如何使用您的 TI 套件、而投资成本已经很高。 这个错误已经使我的时间大大缩短了。 希望您能了解我的来源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉。 我会联系您当地的 TI 销售代表或您购买套件的经销商。