This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:UCD3138针对 SMPS 的 CCS 版本

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/949708/ccs-ccs-version-for-smps-by-ucd3138

主题中讨论的其他器件:UCD3138

工具/软件:Code Composer Studio

  建议使用 MCU UCD3138开发 SMPS 时使用哪些 CCS 版本和源代码(Win10中)?

例如:PFC 和 LLC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们建议使用 CCS 6.2.00048、而不是.00050。  我们发现使用离线安装程序的可靠性要高得多。

    processors.wiki.ti.com/.../Download_CCS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以使用 CCS10.1.1.00004吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们不推荐它。  它可能起作用、但对于较新版本、我们有时发现与一些直接与处理器搭配使用且必须使用嵌入式汇编语言的代码存在细微差异。  我们尚未测试此版本。   

    如果您切换版本、则必须将多个文件设置为32位 ARM 模式。  编译。

    如果没有、标准中断和中断将为您提供错误消息、您还需要执行任何清除完整性字或擦除 pflash 的文件。

    您需要在项目浏览器中右键点击文件名、然后选择构建选项、然后找到状态模式设置并选择32位。