工具/软件:Code Composer Studio
我发现我无法在源代码和调试中添加断点。
4)将 CCS 连接到 A72内核并加载符号
5)由于我在源代码中加入了 while (1)循环、它将在这里停止、但找不到源代码。所以 我尝试在源代码中添加断点(似乎不起作用)、 并将 PC 更改为0xFFFFFF8 00010DF3C6C、按 F5、内核可进行单步调试、 但仍然找不到源代码。
6)最后、我按下 F8、内核自行启动。
由于在添加 CONFIG_DEBUG_INFO 之前,我的 vmlinux 只有20M,因此在添加之后它已经超过200m,因此我认为我的 vmlinux 应该包含调试信息,但我看不到问题的位置。 可以帮助我解决这个问题吗?