Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE
工具/软件:Code Composer Studio
你好,我的朋友们
我在 TDPV1000E0C1上工作 、我注意到在50 Hz 和60 Hz 的代码中、TI 采用了一些常量值、我不知道它来自哪里、请帮我解决。 为了更好地理解、我分享了屏幕截图。
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE
工具/软件:Code Composer Studio
你好,我的朋友们
我在 TDPV1000E0C1上工作 、我注意到在50 Hz 和60 Hz 的代码中、TI 采用了一些常量值、我不知道它来自哪里、请帮我解决。 为了更好地理解、我分享了屏幕截图。
谢谢
e2e.ti.com/.../sgen_5F00_mdl.pdf
该文档位于 controlSUITE 中。 附件是一份副本。 要读取的段是使用查找表的 SGEN
Shamim
嗨、Shamim、
我读过、但我对数字有疑问、
1) 1)为什么50 Hz 时的差值为268、60 Hz 时的差值为322
2) 2)为什么50 Hz 时最大值为65268、60 Hz 时最大值为65214
我是一个初学者,这是代码…
const unsigned int wSinTab[]={//适用于50Hz 系统
0、268、536、804、1071、 1339、1606、1872、2138、
2404、2669、2934、3196、3459、 3720、3981、4240、4499、
4756、5012、5266、5519、5771、 6021、6269、6516、6761、
7005、7246、7485、7723、7958、 8191、8423、8651、8878、
9102、9323、9543、9759、9973、 10185、10393、10599、10802、
11002、11199、11393、11585、11773、 11957、12139、12317、12492、
12664、12834、12997、13159、13317、 13471、13622、13769、13912、
14052、14188、14320、14449、14573、 14693、14810、14923、15031、
15136、15236、15333、15425、15513、 15598、15677、15753、15825、
15892、15955、16014、16068、16118、 16164、16206、16243、16276、
16304、16328、16348、16363、16374、 16381、16383、
16381、16374、16363、16348、16328、 16304、
16276、16243、16206、16164、16118、 16068、16014、15955、15892、
15825、15753、15677、15598、15513、 15425、15333、15236、15136、
15031、14923、14810、14693、14573、 14449、14320、14188、14052、
13912、13769、13622、13471、13317、 13159、12997、12834、12664、
12492、12317、12139、11957、11773、 11585、11393、11199、11002、
10802、10599、10393、10185、9973、 9759、9543、9323、9102、
8878、8651、8423、8191、7958、 7723、7485、7246、7005、
6761、6516、6269、6021、5771、 5519、5266、5012、4756、
4499、4240、3981、3720、3459、 3196、2934、2669、2404、
2138、1872、1606、1339、1071、 804、536、268、0、
65268、65000、64732、64465、64197、 63930、63664、63398、
63132、62867、62602、62340、62077、 61816、61555、61296、61037、
60780、60524、60269、60017、59765、 59515、59267、59020、58775、
58531、58290、58051、57813、57578、 57345、57113、56885、56658、
56434、56213、55993、5577、55563、 55351、55143、54937、54734、
54534、54337、54143、53951、53763、 53579、53397、53219、53044、
52872、52702、52539、52377、52219、 52065、51914、51767、51624、
51484、51348、51216、51087、50963、 50843、50726、50613、50505、
50400、50300、50203、50111、50023、 49938、49859、49783、49711、
49644、49581、49522、49468、49418、 49372、49330、49293、49260、
49232、49208、49188、49173、49162、 49155、49153、
49155、49162、49173、49188、49208、 49232、
49260、49293、49330、49372、49418、 49468、49522、49581、49644、
49711、49783、49859、49938、50023、 50111、50203、50300、50400、
50505、50613、50726、50843、50963、 51087、51216、51348、51484、
51624、51767、51914、52065、52219、 52377、52539、52702、52872、
53044、53219、53397、53579、53363、 53951、54143、54337、54534、
54734、54937、55143、55351、55563、 5577、55993、56213、56434、
56658、56885、57113、57345、57578、 57813、58051、58290、58531、
58775、59020、59267、59515、59765、 60017、60269、60524、60780、
61037、61296、61555、61816、62077、 62340、62602、62867、63132、
63398、63664、63930、64197、64465、 64732、65000、65268};
///--------------------------------------
/*const unsigned int wSinTab[]={//对于60Hz 系统
0、322、643、965、1285、 1606、1926、2245、
2563、2880、3196、3511、3825、 4137、4447、4756、
5063、5368、5671、5971、6270、 6566、6859、7150、
7438、7723、8006、8285、8561、 8833、9102、9368、
9630、9889、10143、10394、10641、 10883、11121、11356、
11585、11810、12031、12247、12458、 12665、12867、13063、
13255、13441、13623、13799、13970、 14135、14295、14449、
14598、14741、14879、15011、15137、 15257、15371、15480、
15582、15679、15769、15853、15931、 16003、16069、16129、
16182、16229、16270、16305、16333、 16356、16371、16381、
16384、
16381、16371、16356、16333、16305、 16270、16229、16182、
16129、16069、16003、15931、15853、 15769、15679、15582、
15480、15371、15257、15137、15011、 14879、14741、14598、
14449、14295、14135、13970、13799、 13623、13441、13255、
13063、12867、12665、12458、12247、 12031、11810、11585、
11356、11121、10883、10641、10394、 10143、9889、9630、
9368、9102、8833、8561、8285、 8006、7723、7438、
7150、6859、6566、6270、5971、 5671、5368、5063、
4756、4447、4137、3825、3511、 3196、2880、2563、
2245、1926、1606、1285、965、 643、322、0、
65214、64893、64571、64251、63930、 63610、63291、62973、
62656、62340、62025、61711、61399、 61089、60780、60473、
60168、59865、59565、59266、58970、 58677、58386、58098、
57813、57530、57251、56975、56703、 56434、56168、55906、
55647、55393、55142、54895、54653、 54415、54180、53951、
53726、53505、53289、53078、52871、 52669、52473、52281、
52095、51913、51737、51566、51401、 51241、51087、50938、
50795、50657、50525、50399、50279、 50165、50056、49954、
49857、49767、49683、49605、49533、 49467、49407、49354、
49307、49266、49231、49203、49180、 49165、49155、49152、
49155、49165、49180、49203、49231、 49266、49307、49354、
49407、49467、49533、49605、49683、 49767、49857、49954、
50056、50165、50279、50399、50525、 50657、50795、50938、
51087、51241、51401、51566、51737、 51913、52095、52281、
52473、52669、52871、53078、53289、 53505、53726、53951、
54180、54415、54653、54895、55142、 55393、55647、55906、
56168、56434、56703、56975、57251、 57530、57813、58098、
58386、58677、58970、59266、59565、 59865、60168、60473、
60780、61089、61399、61711、62025、 62340、62656、62973、
63291、63610、63930、64251、64571、 64893、65214};*
///--------------------------------------
谢谢
AVI