Other Parts Discussed in Thread: AM3358
主题中讨论的其他器件:AM3358
工具/软件:Code Composer Studio
你好!
我在定制板上使用 Sitara AM3358处理器。 我之前已经关闭了优化级别、没有出现错误 、但是现在为了优化代码、我已经打开了优化级别、速度与尺寸的关系关闭为1。 现在、在打开优化级别后、它会给出重新定义的错误。
例如、
说明资源路径位置类型
重新定义符号"ATP_Checksum:首先在" ";在"./build_in_Tests/NAN_Test.obj"中重新定义 null:符号"ATP_Checksum 重新定义:首先在" ";在"./build_in_Tests /NAND_Test.obj" Nonos_du C/C++ problem 中重新定义
有105个这样的错误。 我只声明了这些全局变量一次。
二进制.bin 文件大小约为2MB、事实上.out 文件仅约为500KB。 情况如何? 因为.bin 文件大小应小于.out 文件。
我希望尽可能减小.bin 文件大小、因为大文件大小需要很长的启动时间。
请为此建议任何解决方案。
此致、
高拉夫