This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:CCS 的输出固件大小是否始终为偶数?

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/952531/ccs-does-the-output-firmware-size-of-the-ccs-is-always-even

工具/软件:Code Composer Studio

我不知道 CCS 中是否有任何设置或默认配置使固件大小变为偶数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    即使默认设置碰巧正确对齐、明确配置所需对齐仍然是最佳做法。  对于此特定问题、使用的是哪款 TI 器件?  什么需要对齐?  代码?  数据?  两者都是?

    谢谢、此致、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢你的帮助。 这里没有特定的器件(但可能与 MSP432类似)。 我只想开发一个工具来更新固件。 如果我可以确认固件大小始终为偶数、我可以使用字(16位)写入、而不是对闪存进行字节(8位)写入。 答案是尺寸是正确的(在 CCS 中默认配置)?

    此致

    Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议使用此工具...

    [引用用户="Gary GAO"]用于更新固件的工具

    (笑声) 不应假定固件的任何部分是否对齐或长度。  它可以检查对齐或尺寸是否均匀、然后一次处理一个字。  如果该检查失败、则一次处理一个字节。

    谢谢、此致、

    乔治