工具/软件:Code Composer Studio
你好
我使用两台 PC 构建了相同的项目、但两个输出文件不同、.map 文件也不同
计算机 A 运行 Win7和 CCS8.3.1
计算机 B 正在运行 win10和 CCS8.3.1
我在 ComputerA 上压缩项目,复制到 computerB,并在 ComputerB 上使用“导入 CCS 项目”
我三重检查 CCS 版本是否相同、所有库是否相同、编译器是否相同、平台是否相同。
映射文件中
-入口点符号不同
-使用的 MSMCSRAM 的数量不同
-.text 段的长度不同
-输入段具有不同的原始地址
-输出段具有不同的地址
因此,来自 ComputerA 的 exe 从闪存(在 EVMK2H 上)正确引导,来自 computerB 的 exe 不正确
两个版本都使用 JTAG 正确运行
显然、我希望使用2台计算机具有相同的.out 文件。
我缺少什么吗?
此致
Fabio