This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CCStudio:在 WSL 上安装 Code Composer

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/943000/ccs-ccstudio-code-composer-installation-on-wsl

器件型号:CCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在尝试在我的 Windows Linux 子系统上安装 Code Composer、但没有成功。 我正在运行 Windows 10 Pro、通过 WSL 使用 Ubuntu 20.04构建19041.508。 我已经下载了 CCS 10.1.1 64位 Linux 安装程序、要开始安装、请运行:

ccs_setup_10.1.1.00004.run --mode unattended --debugtrace /home/jaco/ti.txt --enable-components pF_msp430、pF_C66ak_keystone、pF_mmWave

安装程序在一分钟左右后退出、没有错误消息或任何内容(因此启用了 debugtrace 输出)。 附件是 ti.txt 输出文件:

/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/81/ti.txt

我在通过 WSL 运行的 Ubuntu 18.04上遇到同样的问题。

此致、

Jaco