This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDSEMU110-U:AM4377的问题

Guru**** 2960660 points

Other Parts Discussed in Thread: AM4377, TMDSIDK437X, AM4379

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/944762/ccs-tmdsemu110-u-problems-with-am4377

器件型号:TMDSEMU110-U
主题中讨论的其他器件:AM4377、 TMDSIDK437X、 AM4379

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我在使 xds110与 AM4377正确配合使用时遇到问题。 JTAG 扫描完成时没有任何故障或跳过、但是当我尝试使用 XDS110将程序刷写到电路板上时、芯片似乎出现问题。 UART 的输出显示程序正在加载、但芯片的某些部分似乎没有响应。 内部 EEPROM 通常显示不可读。 通常、当发生这种情况时、电路板将部分复位并尝试从 SD 卡引导或锁定。 调试也有自己的问题、请参阅下面的内容。

我之前问 过一个 有关使用 xds110在 AM4377上进行调试的问题(这里)、我认为这些问题可能与之相关。 不幸的是、我们开了一个错误 TT、但随后关闭却没有修复。

我在 Spectrum Digital xds200中尝试过同样的方法、但在完全相同的目标配置方面没有问题。 是否有其他电路板启动配置可能会导致问题?   





版本:
CCS - 10.1.
TI 仿真器- 9.2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hayden、

    我在您参考的另一个线程中查看了该错误 ID 的详细信息。 由于工程师无法使用较新的器件版本重现问题、因此关闭了。 您使用的是什么版本? 封装上精确打印/压印的是什么? 例如、我可以在 AM437x IDK 上重现此问题。 封装为:XAM437XAZDN

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经使用两个不同的板和2个不同 的 AM437x 芯片对其进行了测试。 这两种行为对我来说都是一样的。 1是定制板,另一个是 TI 的开发板,即 TMDSIDK437X。  


    定制板:AM4377BZDND100

    TMDSIDK437X:AM4379BZDNA100

    我相信这意味着两个芯片都在使用芯片1.2版。

    -海登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我知道工程师尝试使用 AM4379器件修订版1.4a 进行复制、但无法进行复制。  

    我将研究芯片版本是否是问题所在。

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已向工程师重新打开此错误。 我们希望能够找到受影响版本的变通办法。 我会随时向您发布任何进展

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只是一个快速更新、这仍在调查中。 有趣的是、我无法在 Windows 7 PC 上重现此问题。 但我可以在 Windows 10和 Ubuntu 18.04笔记本电脑上复制它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在 Ubuntu 20.04笔记本电脑上测试了两块板、并发现了相同的问题。 我没有任何装有 Windows 7的计算机、因此很遗憾我无法复制这些结果。