This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/MSP430G2553:用于串行通信的 CCS 终端窗口

Guru**** 2955610 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2553, MSP-EXP430G2ET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/943956/compiler-msp430g2553-ccs-terminal-window-for-serial-communication

器件型号:MSP430G2553
主题中讨论的其他器件: MSP-EXP430G2、 MSP-EXP430G2ET

工具/软件:TI C/C++编译器

您好!

我看到了这个回波示例、我正在尝试使用 CCS 终端与我的 MSP430G2553处理器进行通信。 在 Launch Terminal (启动终端)窗口中、我只有3个串行端口选项、COM1、COM3和 COM6。 当我选择 COM1或 COM3时,我无法在终端窗口中执行任何操作。 当我选择 COM6 (见图)时、CCS 在我尝试发送命令时锁定。 是否存在阻止我与处理器通信的设置?

/*-版权所有-、BSD_EX
*版权所有(c) 2012、德州仪器(TI)公司
*保留所有权利。
*
*
只要
符合以下条件*、允许以源代码和二进制形式重新分发和使用:
*
*源代码的重新分发必须保留上述版权
声明*、此条件列表和以下免责声明。
*
***二进制形式的再发行必须在

*随发行提供的文档和/或其他材料中复制上述版权声明、本条件列表和以下免责声明。
*
***未经

事先书面许可、不得使用德州仪器公司的名称或*其贡献者的名称认可或推广从本软件衍生的产品*。
*
*本软件由版权所有者和贡献者"按原样"提供
*、

不承担任何明示或暗示的保证、包括但不限于*适销性和特定用途适用性的暗示保证*。 在任何情况下、版权所有者或
*贡献者都不对任何直接、间接、偶然、特殊、
*模范、 或相应的损害(包括但不限于
*采购替代产品或服务;丧失使用、数据或利润;
*或业务中断)、但出于任何责任理论
、*无论是在合同中、严格责任还是由于
使用本软件而以任何方式产生的侵权行为(包括疏忽或*其他)
、*即使已获悉可能会发生此类损坏。
*
***
*
* MSP430代码示例免责声明
*
* MSP430代码示例是自包含的低级程序
,通常*以
高度*简明的方式演示单个外设功能或器件功能。 为此、代码可能依赖于器件的加电默认
值*寄存器值和时钟配置等设置、
并且在组合多个示例中的代码时必须*小心以避免潜在的副作用
*。 另请参阅 www.ti.com/grace 了解 GUI、并参阅 www.ti.com/msp430ware
*了解外设配置的 API 函数库方法。
*
*--/版权--*
//*********
// MSP430G2xx3演示- USCI_A0、9600 UART Echo ISR、DCO SMCLK
//
说明:回显接收到的字符、使用 RX ISR。 正常模式为 LPM0。
// USCI_A0 RX 中断触发 TX 回波。
//波特率分频器、1MHz = 1MHz/9600 =~104.2
// ACLK = n/a、MCLK = SMCLK = CALxxx_1MHz = 1MHz
//
MSP430G2xx3
// --------
// /|\| XIN|-
// || |
// -|RST XOUT|-
// | |
// | P1.2/UCA0TXD|--- >//
| | 9600 - 8N1
// | P1.1/UCA0RXD|<---
//
// D. Dang
// Texas Instruments Inc.
// 2011年2月
//使用 CCS 版本4.2.0和 IAR Embedded Workbench 版本构建:5.10
//*********
#include 

int main (void)
{
WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; //如果
(CALBC1_1MHz=0xFF)则停止 WDT //如果校准常数被擦除
{
while (1); //不加载,陷阱 CPU!!
}
DCOCTL = 0; //选择最低 DCOx 和 MODx 设置
BCSCTL1 = CALBC1_1MHZ; //设置 DCO
DCOCTL = CALDCO_1MHz;
P1SEL = BIT1 + BIT2; // P1.1 = RXD,P1.2 = TXD
P1SEL2 = BIT1 + BIT2; // P1.1 = RXD、P1.2=TXD
UCA0CTL1 |= UCSSEL_2; // SMCLK
UCA0BR0 = 104; // 1MHz 9600
UCA0BR1 = 0; // 1MHz 9600
UCA0MCTL = UCBRS0; //调制 UCBRSx = 1
UCA0CTL1 &=~UCSWRST; //**初始化 USCI 状态机**IE2|=
UCA0RXIE; //启用 USCI_A0 RX 中断

__bis_SR_register (LPM0_bits + GIE); //输入 LPM0、启用中断
}

//回显 RXed 字符,确认 TX 缓冲区已准备就绪#if
defined (__TI_Compiler_version__)|| Defined (__IAR_systems_ICC__)
#pragma vector=USCIAB0RX_vector
__interrupt void USCI0RX_ISR (supporteded)#elif_ICUSCIAR_ICRx_

(void)(void)(void = USCI0RX_error

)_ vector (void)(void = USCI0RX_vector (void)(void = USCI0RX_isr)(vector)(void = USCIC
#endif
{
while (!(IFG2&UCA0TXIFG)); // USCI_A0 TX 缓冲器就绪?
UCA0TXBUF = UCA0RXBUF; // TX -> RXed 字符
}

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timothy、

    您是否正在使用 MSP-EXP430G2板?  您可能需要将 J3上的 UART 跳线旋转到水平位置。  用户指南的第5.3节对此进行了讨论。

    https://www.ti.com/tool/MSP-EXP430G2

    如果您有 MSP-EXP430G2ET、则无需旋转跳线。   

    您可以在器件管理器中检查 MSP430应用 UART 端口、以便在终端窗口中进行选择。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、

    我正在使用 MSP-EXP430G2板、并且 UART 跳线在 J3上处于水平状态。 我检查并确认我的板已连接到端口6。 当我尝试创建终端链接时、CCS 继续锁定。

    谢谢、

    Timothy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否试用过 Putty? 在您开始工作后、您可以返回 CCS。

    我看不到 CCS 如何使用终端"锁定"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    CCS 继续锁定。 我选择 View à Terminal 并在 COM6上设置用于串行通信的终端、如 My Devices (我的设备)中所示

     

    一旦我选择确定、终端窗口打开。 如果我单击空白区域或命令提示符并按任意字母、CCS 将锁定。

     

    我下载了 PuTTY、但与处理器建立连接失败。 我选择 COM6时使用的设置与上述相同,并且命令提示符不允许我键入任何字母。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    我的照片未附加到我的帖子、让我重试:

    CCS 继续锁定。 我选择 View à Terminal 并在 COM6上设置用于串行通信的终端、如 My Devices (我的设备)中所示

      

    一旦我选择确定、终端窗口打开。 如果我单击空白区域或命令提示符并按任意字母、CCS 将锁定。

     

    我下载了 PuTTY、但与处理器建立连接失败。 我选择 COM6时使用的设置与上述相同,并且命令提示符不允许我键入任何字母。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将示波器缩小并查看问题是在 TX 还是 Rx 侧。

    您还可以将板上的 LED 设置为针对接收/传输的每个字符进行切换。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您 Keith。 我最后购买了一个新的开发板、因为我最初拥有的开发板已超过10年。 使用新电路板时、软件按照预期的首次尝试工作。