This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:Code Composer - TMS320C31器件

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/952002/ccs-code-composer---tms320c31-device

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我是一名学生、正在使用 TMS320C31从事一个教育项目。我已经有开发板和仿真器、但我找不到用于此的汇编器/编译器/仿真器。  

由于我想使用 IDE、我想知道是否有用于 C3X/4x 的旧版 Code Composer v4.1工具。  在哪里可以找到或下载它?  

非常感谢您提供的任何帮助或建议。

此致、
Dmitry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这些旧版本的工具需要许可证才能使用。 您的组织/学校是否具有 CC 4.x 的现有许可证?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很遗憾、不会。 我来自拉脱维亚、在我的大学里、我们只做理论上的所有项目、我主动决定尝试在真正的处理器上进行测试。 
    我找到了旧的 DSP 板、仿真器、但软件无法找到。

    谢谢、 
    Dmitry
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、用于 C3x 的 Code Composer 4.x 需要许可证才能使用。 我相信可以从 Spectrum Digital 购买:

    http://www.spectrumdigital.com/

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    感谢您 Ki 提供的信息。 我联系过这家公司。 他们需要1495.00美元/美元。 对于短期非商业用途来说、这种方法非常昂贵、而且他们不会为学生提供折扣。 我希望找到演示或评估受限版本、 但 Spectrum Digital 认为他们没有。

    此致、

    Dmitry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、我们不再处理此旧软件的分发。 抱歉。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    了解。  很久以前、Mountain 公司销售附带 Code Composer 3.0的调试器。 我知道、该调试器支持 C2xx 4x、5x、6x 8x TI DSP。

    此 CC 3.0是否支持 TMS320C31?

    谢谢你。

    Dmitry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    说实话、我不确定。 我尝试过的最旧版本的 CC 是 v4.1x。