Other Parts Discussed in Thread: CC1352P, CC2540
主题中讨论的其他器件: CC2540
工具/软件:Code Composer Studio
大家好、这是 haribrishna
目前我正在开发 CC1352P 简单中央应用程序,因此中央应用程序正在与另外两个外设通信,并且它们正在正确交换信息,现在我们要为中央应用程序执行 OTA/ OAD,那么我的问题是,是否可以为中央应用程序执行 OAD?
在示例中、我们发现针对简单外设的片外和片上 OAD 过程不是针对中央、此外、在示例项目 中、它们使用 BTool (Central)来执行此过程。 因此、在我的例子中、我无法使用 btool。
简单中央应用程序是否可以在不连接任何其他无线设备的情况下执行 OTA/OAD 进程本身??? 如果可能、请建议我们采用何种方法来实现它...
谢谢