This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/IWR6843AOPEVM:IWR6843的生命信号测量

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOPEVM, MMWAVEICBOOST, DCA1000EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/951454/compiler-iwr6843aopevm-vital-signal-measurement-of-iwr6843

器件型号:IWR6843AOPEVM
主题中讨论的其他器件: MMWAVEICBOOST、 DCA1000EVM

工具/软件:TI C/C++编译器

检测亲爱的所有人、您好:

我对重要信号测量应用有一些疑问。我从快速启动应用程序开始执行所有步骤、但无法执行。 (链接: dev.ti.com/.../node )

我已检查所有软件版本是否正确。
在 GUI 上看不到图、但所有设置都是正确的。 (如图所示)

2.如果应用程序无法执行,我如何检测雷达功能是正确的。

如果我想检测生命信号的速度、它已经从 DSP 进行了处理、我该怎么做。

  最棒的  

Chunchieh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,ChunChief

    您能否确认是否将 IWR6843AOPEVM 与 MMWAVEICBOOST 搭配使用? 是否可以确认跳线设置是否正确?

    此致、

    AG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、我将 IWR6843AOPEVM 与 MMWAVEICBOOST 搭配使用。 我像文档一样设置 SOP 跳线(图)。 如果我没有 DCA1000、是否需要连接 SP0? 最后一个问题是、当 DCA 处理数据传输速度时、我想检测数据传输速度。

    请注意、

    Chunchieh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    Vital Signs Lab 应在没有 DCA1000EVM 的情况下运行。 有关 DCA1000EVM 的更多问题、请打开新主题。

    此致、

    AG