This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AWR1642BOOST:重建驾驶员生命体征监测演示时出错

Guru**** 2961960 points

Other Parts Discussed in Thread: AWR1642BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/942636/ccs-awr1642boost-errors-in-rebuilding-the-driver-vital-signs-monitoring-demo

器件型号:AWR1642BOOST

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我从工具箱中导入了用于驱动程序符号监视的项目文件。我还安装了毫米波 SDK 用户指南中提到的必要依赖项。

当我尝试在没有对代码进行任何更改的情况下构建项目时、我会遇到以下错误-

1. gmake 错误

2.标识符邮箱未定义-

无法打开源文件-"dsp_fft32x32.h"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请确保您已安装发行说明:SDK 2.0.0.4中所需的正确 SDK 版本

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    生命体征检测实验室中的版本说明显示- SDK 版本1.1.0.2。 在哪里提到了2.0.0.4?

    谢谢

    Swapan Jain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    过去2年中发布的汽车工具箱中包含的版本需要 SDK 2.x 此版本是具有最新版本的器件 ES2.0的 AWR1642BOOST EVM 所必需的

    首先、您需要确定电路板上的器件版本。

    请参阅此主题、该主题将帮助您确定您的电路板是否包含 ES1.0或 ES2.0器件

    请告诉我您发现的内容

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我检查了电路板上的502AC、因此它应该是 ES 2.0。

    谢谢

    Swapan Jain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我还使用 SDK 2.1.0.4构建。

    仍然会得到与我原始问题中所述相同的错误。

    谢谢

    Swapan Jain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在构建项目的方式中可能会出现错误。

    您是否通过导入 projectspec 文件在 CCS 中导入了工程?

    \labs\lab0001-driver-vital-Signs \vitalsigns_target\vitalsigns_16xx_dss.projectspec

    \labs\lab0001-driver-vital-Signs \vitalsigns_target\vitalsigns_16xx_mss.projectspec

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、我在汽车工具箱实验室中遵循了开发人员指南。

    我在编辑视图中打开了 CCS。

    然后、我转到"Projects"->"Import CCS Projects"

    然后、我浏览到正确的文件夹。

    它检测到2个文件 vitalSigns _16xx_DSS 和 vitalSigns _16xx_MSS。

    然后、我选择了这两个文件并单击"完成"。

    这是正确的方式吗?

    谢谢

    Swapan jain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这是正确的方法。

    现在、让我们考虑 SDK 版本。 Rrelease 说明指出需要 SDK 2.0.0.4。 您是否安装了此版本?

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我必须关闭此主题、因为它已处于非活动状态超过7天。

    如有其他问题、请告知我们

    谢谢你

    Cesar