This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:ccs_setup_10.1.1.00004.exe 上的 Microsoft Defender SmartScreen 报告错误

Guru**** 2999690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/944695/ccs-microsoft-defender-smartscreen-reporting-error-on-ccs_setup_10-1-1-00004-exe

工具/软件:Code Composer Studio

下载 CCS10.1.1.00004的 Windows 离线安装程序后、尝试 从 CCS10.1.1.00004_win64.zip 中解压缩 ccs_setup_10.1.1.00004.exe 会导致 Windows 10 Pro 版本2004 PC 报告:

查看 ccs_setup_10.1.1.00004.exe 的属性显示用于对可执行文件进行签名的证书信息有问题:

 这是否是 ccs_setup_10.1.1.00004.exe 数字签名方式中的错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    切斯特、

    感谢您的报告。  团队现在正在研究它。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有相同的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该小组已确定问题、并将整理一个使用正确证书的更新安装程序。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chester/Keith、

    Windows 的10.1.1安装程序已辞职并重新发布。  现在一切都应该好。  还进行了流程更改、以确保不会再次发生。

    感谢您的报告。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!