This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP432-RTOS:/syscfg/ti_ndk_config.obj 错误

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/951332/ccs-msp432-rtos-syscfg-ti_ndk_config-obj-error

大家好、我正在使用 msp432进行开发、想在 timerled 示例程序中使用 tcpecho 示例程序。

但是、会发生以下错误、原因未知。

未解析的符号 CfgAddEntry、首先在./syscfg/ti_ndk_config.obj 中引用

CfgAddEntry、CfgFree、CfgNew、NC_NetStart、、、、

如何检查相应的误差?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1、如何知道 使用 RTOS 时钟似乎以32KHz 运行。

    2. 没有 RTOS,TCP/IP 就无法使用。 原因是您无法在无 RTOS 文件中找到 TCP/IP 示例。

    MSP432E401上的 ADC 可达到2MHz 的采样率。 我认为这很有可能。 但我认为您无法在10us 内完成通过 TCP/IP 传输数据。 我想您可以使用 UDP 协议来传输数据、速度会更快。 无论如何、您可以首先使用 GPIO 测试通过以太网传输数据的时间。

    伊斯天

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 伊斯天!

    感谢您的回复。

    RTOS 是否以32KHz 工作? 是否有任何方法可以检查频率?

    在不使用 RTOS 的示例中、它似乎可以在高达120MHz 的频率下使用。 RTOS 是否可行?

    谢谢!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上,我知道,频率是在 Power_init()函数中设置的。 您不知道它。 如果您要检查、则需要手动查看 TI-Driver。 我知道它固定为120MHz。

    您可以禁用 PowerMSP432E4_slepPolicy 并进行尝试。  

    要了解频率、您可以:

    1.直接读取寄存器

    2.使用定时器查看时钟频率。

    伊斯天