This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:了解哪个微电子器件适合语音记录器

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/941526/ccs-know-about-which-microelectronic-is-good-for-voice-logger

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我相信您的表现很好。

我希望在基于多通道 Arm cortex M4的器件的音频处理方面获得帮助。

该过程包括

4个通道始终检测输入。

如果有来自器件任何或所有端口的音频、微控制器应允许将来自端口的音频保存在任何存储器空间的文件中(首选 SD 卡) 通过从所连接 LCD 上显示的菜单中进行选择、可通过内置 DAC 或外部 DAC 播放该视频。

此外、我主要需要您的支持、仅在检测到端口后将音频转换为数字、我的复杂情况到达音频的多通道并行处理、必须如何进行采样?

USB 集成。

此外、GSM 终端使用 gsm 仿真卡提供 gsm 线输入。

我需要选择哪个微控制器。

保持安全

谢谢、此致

Shikhar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shikhar、

    您可以在 https://www.ti.com/microcontrollers/simplelink-mcus/products.html#p367=Host%20MCUs 上查看 MSP432P 系列 MCU

    具体的微控制器取决于写入 SD 卡之前转换为数字时所需的总内存量。 每个声道的音频持续时间有多长、在写入每个音频信道的 SD 卡之前、您是否需要暂时保持在片上 SRAM 中?

    Srinivas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、先生、

    主席先生、根据哪款开发板适合购买、您向我建议每个通道的音频持续时间是否正常。

    压缩率为每秒64/12 KB 或更低。

    请提供将音频转换为数字音频的参考资料、或反之、以及如何将其存储到存储卡中。

    语音登录与 USB 兼容、可直接在 PSTN 线路上录制、并可通过 GSM 终端- 32个通道进行 GSM 录制。

    保持安全

    谢谢、此致、

    Shikhar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、先生、

    主席先生、根据哪款开发板适合购买、您向我建议每个通道的音频持续时间是否正常。

    压缩率为每秒64/12 KB 或更低。

    请提供将音频转换为数字音频的参考资料、或反之、以及如何将其存储到存储卡中。

    语音登录与 USB 兼容、可直接在 PSTN 线路上录制、并可通过 GSM 终端- 32个通道进行 GSM 录制。

    保持安全

    谢谢、此致、

    Shikhar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shikhar、

    我找不到任何与语音记录器兼容的 TI 软件。

    Srinivas