This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/IWR1443:无法构建毫米波 SDK 演示- 14xx

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: IWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/951421/ccs-iwr1443-unable-to-build-mmwave-sdk-demo---14xx

器件型号:IWR1443

工具/软件:Code Composer Studio

我无法为 IWR1443评估模块构建开箱即用演示项目。  首先、我尝试使用 CCS (版本10.1.1)和工业工具箱(版本4.5.0)的最新版本、但似乎这不是德州仪器(TI)的工作方式、每个项目/模块都可以与自己特定版本的 Code Composer Studio 和工业工具箱一起工作。

我一直关注 这个线程 并安装了 CCS 版本8.3.1和工业工具箱版本2.1.2、但是当我尝试构建演示项目时、会发生相同的错误。

错误:

请参阅以下详细信息...
MMW_MSS_14xx
无法解析路径"com_TI_mmwave_sdk_install_DIR/packages/ti/demo/xwr14xx/MMW/config_EDMA_util.c"!
无法解析路径"com_TI_mmwave_sdk_install_DIR/packages/ti/demo/xwr14xx/MMW/config_EDMA_util.h"!
无法解析路径"com_TI_mmwave_sdk_install_DIR/packages/ti/demo/xwr14xx/MMW/config_hwa_util.c"!
无法解析路径"com_TI_mmwave_sdk_install_DIR/packages/ti/demo/xwr14xx/MMW/config_hwa_util.h"!
无法解析路径"com_TI_mmwave_sdk_install_DIR/packages/ti/demo/xwr14xx/MMW/data_path.c"!
无法解析路径"com_TI_mmwave_sdk_install_DIR/packages/ti/demo/xwr14xx/MMW/data_path.h"!
无法解析路径"com_TI_mmwave_sdk_install_DIR/packages/ti/demo/xwr14xx/MMW/main.c"!
无法解析路径"com_TI_mmwave_sdk_install_DIR/packages/ti/demo/xwr14xx/MMW/MMw.cfg"!
无法解析路径"com_TI_mmwave_sdk_install_DIR/packages/ti/demo/xwr14xx/mmw/sensor_mgmt.c"!
无法解析路径"com_TI_mmwave_sdk_install_DIR/packages/ti/demo/xwr14xx/MMW/post_processing.c"!
无法解析路径"com_TI_mmwave_sdk_install_DIR/packages/ti/demo/xwr14xx/MMW/post_processing.h"!
无法解析路径"com_TI_mmwave_sdk_install_DIR/packages/ti/demo/xwr14xx/MMW/MMw.h"!
无法解析路径"com_TI_mmwave_sdk_install_DIR/packages/ti/demo/xwr14xx/MMW/MMW_CLI.c"!
无法解析路径"com_TI_mmwave_sdk_install_DIR/packages/ti/demo/utils/rx_ch_bias 测量.c"!

 

请告诉我如何解决此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Sarthak

    您将需要适用于 xwr14xx 器件的毫米波 SDK 2.1 LTS。

    此致、

    AG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢

    我安装了 mmWave SDK 2.1版。 我必须更改特定 CCS 工程的 SDK 版本、并从 该主题中获得帮助。 更改项目的 SDK 版本后、问题得到解决。