This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LS0914:调试 C 代码、不显示结构中的字段名称

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/951279/ccs-tms570ls0914-debugging-c-code-field-names-within-a-structure-do-not-display

器件型号:TMS570LS0914

工具/软件:Code Composer Studio

我升级到 CCS V9后、开始出现以下问题: 我正在使用结构调试 C 代码。  如果我单击一个断点并在"Variables"选项卡中查看、我可以找到我的结构、当我打开它们时、它们中的字段就在那里。  但是、如果我将鼠标悬停在代码中的结构变量上、则用于包含字段和值的弹出窗口通常仅为白色(其中(x)=是每个字段显示的唯一内容)、直到我单击该字段。  但是、我一次只能看到一个字段值。  我觉得这可能是字体颜色问题、但我找不到合适的解决方法。  有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    烧伤、

    昨天我试了一下、但我没能改变颜色。  对我来说、它显示正常、但我认为您认为正确的是、在您的系统中、字段的文本和背景颜色是相同的。  对于 RME,我可以看到(x)=是一种颜色,而字段名是另一种颜色。  因此、您看到的结果是可能的。  然后、选中后、您可以看到它、因为它在选定时对字体和背景使用不同的颜色。

    我尝试了在 CCS/Eclipse 中找到的所有设置、但很难更改。  唯一产生影响的是改变主题。  但是、这会改变一切。  在我的案例中、我从暗色主题更改为浅色主题。  即使如此、它看起来只是背景变化。  我认为字体颜色来自操作系统。

    您可以尝试在此处更改主题、以查看它是否有助于:

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Johes"]我认为字体颜色来自操作系统。这是一个旧的堆栈溢出线程,但 更改 eclipse 的快速观察视图颜色 显示:

    [引用]无法在 eclipse 中配置背景颜色,因为它使用操作系统工具提示的背景颜色。

    您在哪个操作系统上运行 CCS?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、感谢您尝试寻找改变字体颜色的方法!

    从你和我的照片中、我也非常确信它是字体颜色。  实际上、我的背景是白色的。  如果我选择其中一个结构字段、文本将以橙色突出显示、文本(未突出显示时无法看到)将以白色通过橙色显示。  实际上、与您的一样、(x)=具有不同的颜色。

    我尝试了几个主题。  有些(像黑暗)真的很可怕!  事实上、有些窗口发生了变化、有些甚至在重新启动后也没有发生变化、更不用说图标几乎是不可辨认的。  但在所有情况下、弹出式表达式窗口都不会更改。

    顺便说一下、我忘记提到这是在 Linux (Ubuntu 20)上进行的。  我想您可能对它使用某些默认操作系统提供的颜色表示正确、但我从未在任何其他应用程序上看到过这种行为。

    最坏的情况是、我可以查看"Expressions"选项卡、但弹出窗口更方便。  感谢其他想法!

    再次感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    刚刚看到切斯特的答复。  我将会查看它。  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我已经关注了 Chester 的所有链接、我更改了 Ubuntu 20主题、但似乎没有任何改变"快速查看"或"工具提示"似乎使用的白色字体。  在 Eclipse 和操作系统的其余部分中、还有很多其他更改、但没有工具提示。   这些链接给了我一个更好的想法、但我仍然无法改变它。  感谢您的试用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最后要尝试的一点可能是减少调色板。  这应强制一切都来自系统设置。

    10.2版中的暗主题将更好。  以前、我总是不得不进入并进行其他更改、以使其正常工作。  我已经做了一段10.2测试版、对我来说它看起来要好很多。  我的 Mac 正在运行暗模式、2匹配良好。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。  很好的尝试,但是我没有做任何改变工具提示上的颜色。  其他一些窗口也是如此。  例如、请参阅此图片、您将看到调试选项卡在白色上为灰色、而不是其他窗口的暗色。  (BTW、我使用了"暗"主题。  我没有像您那样使用 CCS 黑屏。  (这是使用相机而不是屏幕截图,因为屏幕截图关闭了工具提示:-)