This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C1294NCPDT:使用 TM4C1294NCPDT 与 TFT 显示屏(k430wqc-v3-ff)进行通信

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/946944/ccs-tm4c1294ncpdt-communication-with-tft-display-k430wqc-v3-ff-using-tm4c1294ncpdt

器件型号:TM4C1294NCPDT

工具/软件:Code Composer Studio

我无法通过 tm4c1294ncpdt 板接口启用此 TFT 显示屏  

此显示器为 k430wqc-v3-ff (ssd1963) 480x272x16

I m 通过 GPIO 端口发送8位 dat  

我需要为此显示屏提供 ssd1963 8位的代码示例  

我随附了我的代码、但它仍然无法正常工作、我希望在显示红色蓝色绿色时使用简单的颜色  

e2e.ti.com/.../Kentec480x272x16_5F00_SSD1963_5F00_8bit.ce2e.ti.com/.../grlib_5F00_demo.ce2e.ti.com/.../Kentec480x272x16_5F00_SSD1963_5F00_8bit.h

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我们只有 K350QVG-S1的示例代码。  您需要参考这些示例并适应您的特定 LCD 显示屏。 您可以在 C:\ti\TivaWare_C_Series-2.2.0.295\examples\boards\ek-tm4c1294xl-bootstxl-kentec-s1中找到示例工程。 另请参阅 TivaWare 图形库用户指南。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试此显示、但无法正确校准。 现在我使用的是 Winstar display 5.7' ssd1963、我需要 Winstar display ssd1963控制器的任何示例代码以及任何 Tiva c 系列板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Govind、

     正如我在之前的答复中提到的、我们只有 K350QVG-S1的示例。 您是否参考了我提供的示例中的代码? 请参考 https://www.ti.com/lit/pdf/spmu300上的 TivaWare 图形库。 我们主要支持 MCU。 我们并不了解每一个第三方显示单元。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的响应、但 k350q 是 SPI 模式接口、我希望 ssd1963的任何示例都具有8位数据传输类型

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否有机会浏览 ssd1963数据表? 我对它进行了快速了解、它需要一个与6800或8080兼容的 MCU 接口。  

    TM4C1294CPDT 有一个 EPI 接口。 但是、在主机总线模式描述中、它没有特别提到6800和8080模式。 您可能需要查看 EPI 接口的通用模式是否可以与 ssd1963连接。 再说一次、我们不是第三方显示组件方面的专家、但我想提供帮助。 您需要了解 TM4C1294CPDT MCU 是否可以满足 ssd1963的时序要求。 在 TivaWare 库中、我们只有一个 EPI 用法示例、但该示例用于与 SDRAM 连接。 该示例位于 C:\ti\TivaWare_C_Series-2.1.4.178\examples\peripherals\EPI 中。 我们没有任何使用主机模式的示例。 前面讲过、我进行了一些搜索、找到了一个使用 TM4C129's EPI 接口与外部摄像头通信的 TI 参考设计。  您可以在 www.ti.com/.../TIDM-TM4C129CAMERA 中找到此参考设计

    ■主机总线模式
    –传统的 x8和 x16 MCU 总线接口功能
    –与 PIC、ATMega、8051等类似的器件兼容性选项
    –访问 SRAM、NOR 闪存和其它器件、其中寻址空间高达1MB
    非多路复用模式和256 MB 多路复用模式(主机总线16模式下为512 MB
    无字节选择)
    –在四芯片选择模式下支持高达512 MB 的 PSRAM,并具有专用配置
    寄存器读取和写入使能。
    –支持复用和去复用地址和数据
    –访问一系列支持非地址 FIFO x8和 x16接口型号的器件、
    支持外部 FIFO (XFIFO)空和满信号
    –速度受控、具有读取和写入数据等待状态计数器
    –支持主机总线的读/写突发模式
    –多芯片选择模式、包括单芯片、双芯片和四芯片选择、有无
    AL
    –提供外部 iRDY 信号以实现读取和写入的停止功能
    –手动启用芯片(或使用额外的地址引脚)


    ■通用模式
    –用于与 CPLD 和 FPGA 进行快速通信的宽并行接口
    –数据宽度高达32位
    –数据速率高达150MB/s
    –可选的4位至20位"地址"大小
    –可选的时钟输出、读/写选通信号、组帧(基于计数器的大小)和时钟使能
    输入