This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL2-570LC43:LAUNCHXL2-570LC43

Guru**** 2968390 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/939503/ccs-launchxl2-570lc43-launchxl2-570lc43

器件型号:LAUNCHXL2-570LC43

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我无法对 XL2570LC43进行编码以打开 LED。

我观看了有关 打开 LED 的教程视频、但最后出现错误。 显示的错误为吹扫

>"test6.out"无法打开文件

请帮助解决这个问题。。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请尝试以下链接中的示例项目0来打开/关闭 LED:

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hai Advaith、

    解决此问题有2个步骤:

    i)将 rtslibrary 从自动更改为 rtsv7R4_T_be_v3D16_eabi.lib{路径:Properties-> General -> Runtime Support Library。}

    ii)将这些代码添加到您的程序:#include "HL_Gio.h"{位于头文件部分}  和  gioInit()下;{位于主程序}下

    Magizhchi、

    Padayappa