This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMS320C6712D:查找 CCS 支持文件

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6712D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/951231/compiler-tms320c6712d-looking-for-ccs-support-files

器件型号:TMS320C6712D

工具/软件:TI C/C++编译器

 客户正在寻找以下文件来支持他们的开发:

1。      我们最初使用的是 Code Composer Studio v2。 JTAG 是 Spectrum Digital XDS510USB 仿真器。

          我们在尝试连接到器件 TMS320C6712D 时遇到问题。

           在 CCS v2中、需要一个 tixds510.dvr 文件来支持 TMS320C6712D JTAG 连接。

          我们需要这个文件、请告诉我这个文件将解决 JTAG 连接问题。

 

2.       我们尝试将旧版 CCS v2工程转换为 CCS v8工程、但由于缺少支持文件、因此出现了很多错误。

             我们需要将此项目转换为 CCS V8而不会出现任何错误、请允许我进行任何流程来转换此项目而不会出现任何错误。

 

下面是我们在从 CCS v2工程转换为 CCS V8时遇到的编译错误。  

>>编译失败

subdir_rules.mk:9:目标'C:/ti2/myprojects/CIC1008-1V1.8/Debug/C6712.obj'的配方失败

"C:/Users/skola/workspace_v8/AC/std.h、第87行:致命错误#5:无法打开源文件"ti/targets/select.h"

1在编译"../C6712.c"时检测到致命错误。

编译已终止。

gmake:***[C:/ti2/myprojects/CIC1008-1V1.18/调试/C6712.obj]错误1.

生成文件:"./event.c"

 

>>编译失败

subdir_rules.mk:65:目标'C:/ti2/myprojects/CIC1008-1V1.8/Debug/STA.obj'的配方失败

"C:/Users/skola/workspace_v8/AC/stdlib.h "、第88行:致命错误#5:无法打开源文件"__config"

1在编译"../STA.C"时检测到致命错误。

编译已终止。

gmake:***[C:/ti2/myprojects/CIC1008-1V1.18/调试/STA.obj]错误1

生成文件:"../Sta_ape.c"

调用:C6000编译器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这...

    [引用 user="Lawrence Wong"]"C:/Users/skola/workspace_v8/AC/std.h "、第87行:致命错误#5:无法打开源文件"ti/targets/select.h"

    (笑声) TI-RTOS 配置中出现错误。  但我当时认为它被称为 BIOS 或 SYS/BIOS。  对于这一问题、我建议您在 处理器论坛中启动新主题。

    这...

    [引用 USER="Lawrence Wong"]"C:/Users/skola/workspace_v8/AC/stdlib.h ",第88行:致命错误#5:无法打开源文件"__config"

    (笑声) 乍一看、编译器 RTS 头文件 stdlib.h 似乎有问题  但它不能。  该头文件位于编译器安装的\include 目录中。  它不包含另一个名为__config 的文件

    至于其他问题、我将向 CCS 专家通知此主题。

    谢谢、此致、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    劳伦斯

    Spectrum Digital 的驱动程序 XDS510可从 Spectrum Digital 获得。 以下是指向 Spectrum 的 CCSv2驱动程序的链接:

    http://support.spectrumdigital.com/ccs221/

    此致、

    John